This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277是否具有 UL 认证?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191344/opa2277-does-opa2277-have-ul-certification

器件型号:OPA2277

OPA2277是否已获得 UL 认证? 如果已获得认证。 请   通过:aiwen.chen@arrow.com 将认证编号发送给我。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    否、我们没有针对该放大器的 UL 认证。  对于我们的任何放大器而言、这种情况都很少见、UL 认证通常用于符合终端设备级别(例如电源、消费品等)的要求。

    此致、
    Mike