This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:有关 INA118U/2K5、标签和材料供应的一些问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191077/ina118-some-questions-about-ina118u-2k5-labels-and-material-supply

器件型号:INA118
  1. 在过去的两年中、组件非常稀缺、因此我们通常无法从 TI 的代理商 Arrow 获得材料。
  2. 但是、可以从其他渠道购买材料、但它们通常会喷涂标签。 原因是什么?
  3. 例如、我从 SMT 工厂购买了此组件、它们也在标签上涂了油漆。
  4. 如何确定材料是否为原始材料? 为什么他们总是擦除标签?

 https://s2.loli.net/2023/01/30/beAuynTBP8Whc63.jpg https://s2.loli.net/2023/01/30/2czAhraf19Kpgtb.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两种可能:

    • TI 与客户之间的一些合同禁止转售。 对标签进行了处理、以防止 TI 发现哪些客户违反了合同。
    • 框中的内容与标签不匹配。

    获取已知原始器件的唯一方法是直接从 TI 或授权经销商处购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevegeo、

    顺便说一下,这里的绿色植物被照顾的很好

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevegeo、

    除了克莱明的评论之外、很有可能内容不匹配、而且是假冒的。  您可以通过以下链接查看 TI 的假冒政策:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html?keyMatch=COUNTERFEIT

    除非通过 TI 的官方销售渠道购买器件、否则我们将无法提供任何支持。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks、  

    虽然电器工作正常、但我充满了问题 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TKS  虽然这些设备可以正常使用、但我仍然充满疑问 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的幽默、绿色代表希望、幸福、放松 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,tks,

    我将仔细阅读您提供的文档