您好-
我们的设计采用多个 INA228器件来测量馈送 SOC 的电源电压(共5个电压)。 我们注意 到、当我们将电源电压从-10%扫描到 SOC 时、INA228总线电压测量会有周期性的非线性变化。 该误差在多个电路板和 SOC 之间是可重复的。
但是、通过增加转换时间可消除周期性误差。
我已包含一个图表、其中显示了几个不同转换时间(CT)之间的差异以及 Keithley DMM 的测量结果。 µs 时间 CT=50 μ s 时出现错误。 当 CT=540 µs 或 CT=1052 µs 时、与 DMM 相比、差异似乎很小。 在所有情况下、我们都对512个样本求平均值。
µs 选择了50 μ s 的转换时间、因为我们尝试捕获电源负载的短暂动态变化。
您能否解释一下增加转换时间为何会消除这种变化?
如果这只是电源中的噪声、我希望通过取平均值来消除噪声。 在示波器上、我无法清楚地看到电压中的周期。
µs 调整电源电位器、50 μ s 的转换时间准确捕获电位器、是否可能存在这种变化? 或者、由于转换时间短、这更有可能是测量中的某种别名或误差?
大多数情况下、我想了解我是应该增加转换时间、忽略变化、还是电压实际上存在周期性误差。
谢谢、
Tom