This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:当 V-引脚悬空时、OUT 引脚的电压电平是多少

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191910/tlv9001-when-v--pin-is-floated-what-is-the-voltage-level-at-out-pin

器件型号:TLV9001

尊敬的先生/女士:

当 V-引脚(引脚#3)由于某些焊接问题未接地时、

请问 OUT 引脚(引脚1)的电压电平是多少?

它的电压电平是否与 V+引脚相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有从 GND 到其他引脚的钳位二极管。 因此、GND 不会比任何其他引脚高大约0.5V。 如果任何输入电压足够低、则器件可能会(部分)通过该电压供电。

    但是、这可能会超出绝对最大额定值(尤其是输入电流)、并且器件可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tzehao、

    正如 Clemens 已经提到的、TLV9001的输入和输出端都有保护二极管连接到负电压引脚。 当负电源电压引脚未连接到信号接地时、TLV9001会尝试偏置自身、而从负电源电压引脚流出的电源电流会尝试找到另一条连接到信号接地的路径。 该路径通过输入和输出保护二极管流过、流入连接到 TLV9001输入端的源端和/或连接到 TLV9001输出端的负载。 请参阅以下仿真:

    e2e.ti.com/.../tze_5F00_tlv9001.TSC

    因此、源阻抗和负载阻抗决定了可以看到的输出电压。 所有这些也取决于所用的电路。 以上仅显示电压跟随器的性能。 其他电路的行为可能不同。

    Kai