This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA117:数据表问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191781/pga117-data-sheet-questions

器件型号:PGA117

尊敬的德州仪器(TI),  

1) 1)如果 AVDD 和 DVDD 均为3.3V、则电压稳压器器件型号与之完全相同、但具有两个不同的器件。 这可能是个问题吗? 第41页显示 AVDD 高于 DVDD、因此 V OUT 不会升高 AVDD。 我假设它们将在10mV 以内。  

2) 2)二进制和示波器增益之间的区别是什么? 我不理解这一点、在整个数据表中都提到了这一点。  

3) 3) Read 命令的作用是什么? 有关详细信息、请参阅表4。  

4) 4)如果 DVDD = AVDD = 3.3V、CH0基准 A 3.0V 基准是否正常?  

5) 5) 5)您能否确认 VOUT 是能够驱动 ADC 的低阻抗输出?  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还对应该连接到 VREF 和 CH0的电压之间的差异感到困惑。  

    Vref =>如果这连接到一些假设为1.2V 的低基准电压。 那么、可以应用1和2的增益、并且可以计算输出失调漂移和失调电压? 这是 VREF 的主要功能吗?  

    CH0 =>连接到3.0V 基准、根据配置(表10)、运算放大器输出的是3.0V 基准的几分之一。 这用于校准外部 ADC 和运算放大器中的任何变化?  

    您能否详细说明两者之间的差异。  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenden、

    感谢您对 PGA117的关注、我将尝试在 单个回复中解决您两个意见中的问题。 请参见下面的。

    1) 从数据表的第41页可以看出:AVDD 和 DVDD 都可以连接到同一个电源;但是、TI 建议在每个相应的电源引脚上直接使用单独的旁路电容器连接到单点接地。 VOUT 被二极管钳位到 AVDD (如图76所示);因此、将 DVDD 设置为小于或等于 AVDD + 0.3V。DVDD 和 AVDD 必须处于2.2V 至5.5V 的工作电压范围内

    2)  二进制增益为:1、2、4、8、16、 32、64和128;范围增益为:1、2、5、10、20、 50、100和200。 这是两个可用的增益范围、具体取决于器件型号 PGA11x。 PGA117具有"范围"增益设置。

    3) 使用读取命令可以读回写入器件寄存器的信息、请参阅数据表的第8.6.3节。

    4)  要使用 CAL CHANNELS、必须将 vCAL/CH0永久连接到系统 ADC 基准、如图71所示。

    5) 是的、我可以确认输出是低阻抗且设计用于驱动 ADC、有关 ADC 接口的更多信息、请参阅数据表。

    6) VCAL/CH0、内部10kΩ Ω 和80kΩ Ω 电阻器、和内部 CAL 通道(请见图71)被用来施加 ADC 基准电压10%至90%之间的信号、以在 ADC 的满量程范围内进行校准。 还应用了在 PGA117的最小和最大输出摆幅上使其输出饱和的信号以进行校准。

    请参阅表9和表10 、表9说明了如何使用 VREF =接地的 CAL 通道。 表10介绍了如何使用 VREF = AVDD/2时的 CAL 通道。

    Vref 的用途是设置系统的基准、通常为 GND 或1/2 Vs。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,扎赫。