This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:输出纹波

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190895/iso124-output-ripple

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、

数据表 图14和 图15所示、 输出滤 波器可以改善输出纹波、但这也可能会降低输出速度、因此我不想使用滤波器。

在输入 4V、 输出4V 的情况 下、上升时通常没有纹波。

但是、我发现  上升波形中存在纹波、 并且在 更换部件后纹波消失了。

这是由器件的变化造成的吗? 不同?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否确定 ISO124的黄色和粉色迹线是什么?  粉色迹线看起来像过冲情况、而不是纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉我的错误、它应该是过冲。  

    黄色波形是使用 Current 命令的输出的实际电流波形。

    我在另一天发送的波形是采用4V 命令时的6A 输出、但此时绝缘放大器的输出不受影响。

    然而、当绝缘放大 器的输入为4.76V (转速计)输入时、输出电流为4A (黄色)输出、但隔离放大器输出的过冲会导致电流过冲。 (下面的黄色波形)

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、粉红色迹线是 ISO124的输入?  您能否在没有传感器的情况下获得仅显示 ISO224模拟输入和输出的屏幕截图?  您能否提供原理图?  ISO124的电源引脚上有哪些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    上部波形的粉色是 ISO124的输入。
    下面波形的粉色是1SO124的输出。
    您可以看到输出中存在过冲。
    *黄色波形是使用 Current 命令的实际电流,但它受 Current 命令的过冲影响。

    我无法提供电路的详细信息、但正如您在下面看到的、ISO124的输入电压最高为3.9Vmax、
    初级侧的电源为±12V、次级侧的电压为±12V (独立电源)、电源压降等。没有
    当我用另一个 ISO124替换时、次级侧的过冲消失。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang、

    如果您查看 ISO124数据表中的图14和15、您可以看到"标准 ISO124"阶跃响应的影响-在输出中看到一些过冲并不少见。  数据表中的图看起来与此处所示的图非常相似。  图15显示了使用滤波器的输出、在2V 输入阶跃下、上升和下降时间为@10us。  这是一种新设计、还是您已经在生产中有一段时间了?  您看到的可能是批次间器件的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    图15显示了使用滤波器的输出、在2V 输入阶跃下、上升和下降时间为@10us。  这是一种新设计、还是您已经在生产中有一段时间了?  
     
    自2012年以来、我一直在使用它、并且我使用了大约1200种相同的产品。
    我通常不会看到 ISO124的输出波形、但由于这次电流中存在过冲、
    我发现 ISO124的输出存在过冲、因此受到过冲的影响。
     
    如果批次与没有过冲的器件批次相同、是否是没有过冲的批次?

    此致、
    刘杨

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang、

    您是否尝试重新安装过冲芯片?  如果是、它是否仍然过冲?  它是否仅是您遇到问题的一个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    由于输出过冲看起来正常、我会在 ISO124的输出中添加一些低通滤波。 这也增强了高频下的隔离模式抑制。 即使只有一阶 RC 低通滤波器也可以。 使用低通滤波的转角频率进行实验。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    更换过冲 ISO124后、过冲消失。
    过去的情况是否发生过冲,尚未得到证实。
    最近、当我使用20个 ISO124s 并在最终级检查输出电流时、没有过冲。 因此、ISO124似乎没有过冲。

    此致、
    刘杨