This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:此原理图是否正确?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA113, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191989/pga113-is-this-schematic-correct

器件型号:PGA113
主题中讨论的其他器件: OPA325

大家好。

我想使用 PGA113为我的传感器测试板上的模拟电路设置第一级增益。

如下图所示、有三个不同的阶段:

1) 1)差分输入级

2) 2)带通滤波器、具有两个 Sallen-Key 级

3) 3)可编程放大器输出级

电源 VDDA_B 为3、3V。 我从 VDDA_B 获得了 VREF1、其中包含电阻分压器 R10-R11、因此 VREF1等于 VDDA_B/2=1、65V。

在 PGA113中、我只使用一个通道、因此我使用1K 电阻器将 CH0连接到 GND、正如 Luis 在以下讨论 中所建议的:PGA113:未使用的多路复用器引脚端接

我将 VREF1置于 PGA113的引脚4 (引脚 VREF)上。 此外、VREF1电压被施加到差分输入级和带通滤波器的第一级。

我无法仿真整个原理图、因为我找不到 PGA113 SPICE 模型。

您认为原理图是正确的吗?

谢谢你。

Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    我认为输入级的增益过高。 1000V/V 增益与10MHz 运算放大器相结合、可在1kHz 时提供仅20dB 的线性增益保留。 我会将这个巨大的增益均匀地拆分为两个运算放大器。

    还有另一个问题:伪接地电路通常会受到以下事实的影响:伪接地(VREF1)不是真正的接地、这意味着它无法吸收任意的接地电流、并且阻抗不同于零欧姆、尤其是在较高的频率下。 因此、您的差分输入放大器的共模抑制可能会在较高的频率下受到影响。 一些补救措施是在输出 U3002与信号接地之间安装一个电容。 但在这种情况下、U3002必须针对容性负载进行相位超前补偿、方法是引入简单的隔离电阻器或使用本 TI 培训视频系列中介绍的双反馈方法:

    https://training.ti.com/node/1138805

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 您好、感谢您的回复。

    我忘记在前面说过、输入信号 INA-INB 的振幅。 振幅 小于30uV。

    我将尝试重放您的断言。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191989/pga113-is-this-schematic-correct/4492046 #4492046">我认为输入级的增益过高。 1000V/V 增益与10MHz 运算放大器相结合、可在1kHz 时提供仅20dB 的线性增益保留。 我会将这个巨大的增益均匀地拆分为两个运算放大器。

    如下图所示(来自 OPA325数据表)、带宽约为100kHz、G=100V/V 我认为 BW 在 G=1000V/V 时达到10kHz 以下 此带宽足以满足我的应用需求、因为从差分信号 INA-INB 传输的信息大约为300-800Hz。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191989/pga113-is-this-schematic-correct/4492046 #4492046"]另一个问题:伪接地电路通常会受到以下事实的影响:伪接地(VREF1)不是真正的接地、这意味着它无法吸收任意的接地电流、并且阻抗不同于零欧姆、尤其是在较高的频率下。 因此、差分输入放大器的共模抑制可能会在较高频率下受到影响[/引述]

    我认为你是对的。

    但是、正如我在上面写的那样、目标频率范围是300-800Hz。 事实上、我实现了一个具有低通滤波器的差分放大器、之后是一个带通滤波器、仅在我感兴趣的范围内闭合 BW。 因此、我认为 CMRR 的性能下降对我的应用没有问题。

    你怎么看?

    Gabriele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    电路的 PGA113部分看起来正常。

    您的输入增益和滤波级似乎能够 根据300Hz-800Hz 输入信号提供您所需的带宽。  

    除了 Kai 的注释、我还要补充的 是、您的 R10/R11电阻分压器消耗的电流为1.65mA。 将电阻器值增大到10kΩ Ω 将降低您的功率预算中的此负载。

    谢谢、

    扎赫