This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:输出负载

Guru**** 2585985 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191756/pga280-output-loading

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件:PGA281

你好、

在许多利用 PGA280/281的参考设计(包括 PGA281的 SBOM817 TINA 文件)中、我看到一些轻负载电阻器添加到 PGA 输出(SBOM817为2.5K)。

这是否以任何方式受益?  PGA280直接连接到 Δ-Σ ADC 时是否需要一些负载来驱动?

我们正在进行每平方毫米都很重要的设计、因此我想毫无理由地避免放置器件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    2k5电阻器仅安装在仿真中、因为数据表中的某些参数是针对2k5负载指定的。 您可以在设计中省略这些2k5电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    KI 正确、PGA280/281输出不需要负载电阻器。

    如果您有足够的空间、我们建议您使用输出滤波器来消除漏掉器件内部滤波器的所有残留斩波器噪声。 这也可以用作 ADC 的抗混叠滤波器。 请参阅 PGA280数据表的第7.3.1.7节。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生-是的、我们安装了输出滤波器。