请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA280 主题中讨论的其他器件:PGA281、
你好、
在许多利用 PGA280/281的参考设计(包括 PGA281的 SBOM817 TINA 文件)中、我看到一些轻负载电阻器添加到 PGA 输出(SBOM817为2.5K)。
这是否以任何方式受益? PGA280直接连接到 Δ-Σ ADC 时是否需要一些负载来驱动?
我们正在进行每平方毫米都很重要的设计、因此我想毫无理由地避免放置器件。
谢谢、
本