This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9161:从0-3.3V PWM 转换为+/- 12V 方波

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811, TLV1805, TMUX4053, OPA992, TLV9161, TLV9361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192053/tlv9161-going-from-a-0-3-3v-pwm-to-a---12v-square-wave

器件型号:TLV9161
主题中讨论的其他器件:TLV1811TLV1805TMUX4053OPA992TLV9361

大家好、团队、

我认为我应该能够使用放大器实现这一点、但我在使用反相放大器和同相放大器的后端组合时遇到了困难。 我认为这是一个比较常见的需求、所以我想知道您会如何建议这样做? 我认为还有一些集成解决方案可以满足类似的需求。 已经生成了+12V 和-12V 电压轨、因此我们只需将0-3.3V PWM 信号跟踪到+/-12V 方波即可。 我在模拟指导手册中并不容易找到电路、我想知道我的工作关于这方面的想法是什么?  

此解决方案利用比较器、但需要分压器或次级电源轨来进行比较: https://electronics.stackexchange.com/questions/582696/how-to-generate-a-12v-to-12v-pwm-signal-from-0v-to-3-3v-or-5v 

该解决方案似乎使用放大器、但我不清楚它们如何组合回一个信号。  https://www.electro-tech-online.com/threads/convert-0-3-3v-pwm-signal-to-12v-please-help.151953/ 

我不确定并联同相和反相放大器会产生什么结果、但可以通过 pspice 中的方法确定。 我觉得我还需要一秒钟来仔细检查此类设置的增益公式。

不管怎样、在我花更多时间尝试解决之前、我想知道这是否是一件常见的事情!

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 信号不是模拟信号、而是数字信号。 因此、您不希望放大精确为24/3.3的系数、只需使用比较器将输出强制为电源轨。 使用任何高电压推挽比较器、如 TLV1805或 TLV1811。 (用于生成3.3V/2基准的分压器使用的电阻比模拟电路更少。)

    或者、也可以使用3.3V 信号来控制 SPDT 开关、例如 TMUX4053。 (在较小的封装中没有±12V 开关。)

    该模拟电路包含一个低通滤波器、并具有第二个输出信号来测量原始信号。 有关如何构建模拟同相放大器的信息、请参阅 《在30秒内设计增益和失调电压》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cam、  

    我的同事 Ron Michallick 有一个很好的常见问题解答:  

    几乎任何应用(单端)的电压调节

    其中有一个 Excel、允许您输入所需的 I/O 并提供不同的配置/数学运算。  

    在这种情况下、我将使用电路1、它比较简单:  

     '

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我想有很多问题:

    PWM 频率是多少?最小占空比是多少?

    您需要+/-12V 方波的压摆率是多少?

    +/-12V 电源轨的方波振幅必须接近多近?

    必须驱动什么负载?

    还有其他电路要求吗? 例如电源电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cam、  

    到 Kai 的观点、 ±12V 输出不适用于 TLV9161 (16V 电源轨)、我建议改用 TLV9361或 OPA992 (40V 电源轨)。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    明白了! 我刚刚将 TLV9161输入、将其引导至正确的论坛。 我感谢所有的反馈、并将在我的最后做一些工作、以确定哪种解决方案对我们的应用最有意义。

    谢谢、

    凸轮