This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194A-Q1:INA194的输出为误差、电压高达3.3V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191767/ina194a-q1-the-output-of-ina194-is-error-and-up-to-3-3v

器件型号:INA194A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA194

INA194AIDBVT 误差的输出及其高达3.3V 的电压、INA194的电源为3.3V。

在我们的设计器中、传感器电阻器为50MR。

 到目前为止只发现了一个异常芯片、您也可以为我们提供一些关于这一个芯片的建议。

测试波显示为吹气。

如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mengyao 地狱

    大家好、我看不到错误、因为我的末尾没有显示图像  是否可以尝试以其他格式重新加载。

    此外、在大多数情况下、当输入低于20mV 时、我会看到 INA194出现问题、并且数据表中的"由于 Vsense 和共模电压而导致的精度变化"说明了相关行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对、但我的问题不同。

    INA194的输出高达3.3V、而 V+ 和 V-的差值非常低。

    INA194用于监控 LP8866输出的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mengyao 您好、

    Vin+和 VIN-上的输入差分最大输入为66mV。  我建议放置一个差分探头、并使用较小的电压标度来验证输入。  您还可以通过任何方式共享原理图吗?  您通过此过渡所期望的电流是多少?