This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324能否接受双极电源?

Guru**** 2580055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192406/lm324-can-lm324-accept-bipolar-power-supply

器件型号:LM324

您好、专家、

我可以在数据表中看到、LMX24仅显示 VCC=5V、这意味着 LM324只能 使用单电源吗?  

但在 TINA 仿真中、LM324在双极性电源下也能正常工作。  

如果 LM324可以接受双极性电源、那么共模范围是多少?

谢谢

伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LM324的角度来看、单电源或双电源之间没有差异。 它没有 GND 引脚。 无论您是由 VCC+= 5V 且 VCC= 0V 的单电源供电、还是 由 VCC+= 2.5V 且 VCC=−2.5V 的双电源供电、VCC+和 VCC引脚之间的电压始终为5V

    在数据表中、所有电压都是相对于 VCC−测量的。 有效输入共模范围始终为 VCC至 VCC+−2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    是的、您答对了:讨论 LM324规格的数据表的表6.7未从最新版本中获益、仅显示单电源规格。 但是、当然、所有 LM324型号都可以由双极电源电压供电、如第9.2节所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Clemens、大家好、

    感谢您的回答。   

    另一个问题:  

    1.如何理解 CM 范围从"0"开始? 我认为这"0"与 Vcc-电压相同。  

    我认为应该在表中使用"Vcc-"。

    2.在"绝对最大额定值"下有一条注释:  

    如何了解“网络 GND”? 我认为它也与 Vcc-相同。

    谢谢

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0V = VCC=网络 GND