This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:INA114

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114, ISO124, OPA2227, OPA2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191389/ina114-ina114

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件: ISO124OPA2227OPA2228

我们正在使用 INA114。 在@-40°C 的热循环中、INA 的输出被减少

我们预计2V 的增益为200。 INA114的输入来自120欧姆的应变桥。 此 IC 的 REF 引脚连接到 vai OPA 4227以进行直流偏移设置

请指导我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    与预期值的偏差是多少?

    偏差是否来自应变仪电桥本身? 您是否已经通过使用超高精度电阻器替换电桥来检查性能?

    在循环过程中、您是否完全确定温度不会低于-40°? 用于温度循环的"烤箱"可能会显示相当大的控制波动。

    原理图会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    请参阅 Kai 的出色评论、他提出了许多问题、可帮助我们解决这个问题。 我将在他的答复中补充几个我自己的问题。

    您的测试中的热循环范围是多少? 25°C 时的预期值与测量值是多少? 40°C 时的测量值是多少?

    请提供您的电路原理图。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    热循环测试范围为+55°C 至-40°C 该温度范围的预期值为 2V、但在-40°C 时的测量值 为  1.874V 、但在25°C 时的测量 值为2V、我们看到的变化仅为-40°。

    您好 Kai、

    预期值为2V

    应变仪将位于热室外面、室温下(25°C)  

    我确信室内温度不会低于-40°C

    将附加手写原理图、这可能有助于更好地理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    您是否认为在温度低于0°C 时、微调电阻器的运行方式会很奇怪? 修剪器内的空气湿度可能会冻结、因此会增加雨刮器接触电阻。 旋转开关也可能受到这种冻结效应的影响。

    我看到另一个问题:晶体管 Q1和 Q2周围的运算放大器不会进行相位超前补偿、并且可能在极低的温度下变得不稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    在 Kai 的响应中、我注意到应变仪和 INA114之间还有另一个器件。 该器件是否在温度室内? 隔离器件中温度变化引起的任何误差将被200V/V 的 INA 增益放大 因此、INA114通常是与电路直接相连的"前端"器件。 可以在增益级之后实现任何必要的隔离、如下例所示。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫/起亚  

    在我们计划在 INA114之后使用 ISO 124之前、不提供 iso124  

    是的、我们需要使用隔离器件进行信号隔离。 我   在-40°C 温度下单独测试了这些器件 、以了解更改发生的确切位置。 隔离放大器在-40°C 下工作正常、我能够注意到 INA114的变化。 是的、我们使用了旋转开关进行增益选择、但旋转开关的工作温度范围为-35至85°C、我们也没有看到过任何随温度变化的情况

    但我们使用了电阻器(RG)来选择接近旋转开关的增益、以实现增益变化。  

    我怀疑它是使用的 INA114或电阻器。  

    可以帮我解决这个问题吗? 如果是 INA114、我必须考虑哪些设计更改。  

    计划使用 NTC 电阻器进行增益选择(RG)、以排除当前用于增益选择的正常薄膜电阻器存在的任何问题。 建议将 NTC 或 PTC 用作增益选择电阻器将对 INA114增益带宽产生任何影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach/Kai

    在我们计划在 INA114之后使用 ISO 124之前、不提供 iso124  

    是的、我们需要使用隔离器件进行信号隔离。 我   在-40°C 温度下单独测试了这些器件 、以了解更改发生的确切位置。 隔离放大器在-40°C 下工作正常、我能够注意到 INA114的变化。 是的、我们使用了旋转开关进行增益选择、但旋转开关的工作温度范围为-35至85°C、我们也没有看到过任何随温度变化的情况

    但我们使用了电阻器(RG)来选择接近旋转开关的增益、以实现增益变化。  

    我怀疑它是使用的 INA114或电阻器。  

    可以帮我解决这个问题吗? 如果是 INA114、我必须考虑哪些设计更改。  

    计划使用 NTC 电阻器进行增益选择(RG)、以排除当前用于增益选择的正常薄膜电阻器存在的任何问题。 建议将 NTC 或 PTC 用作增益选择电阻器将对 INA114增益带宽产生任何影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    我看到另一个问题:C5和 C6。 从 ACPL-C79B 的两个输出端到信号接地端是否确实安装了100nF 电容器? 这很可能会导致不稳定。 我怀疑 INA114前面的一切都正常。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    您的原理图似乎显示了采用缓冲器配置(U3A 和 U3B)的 OPA2228。 OPA2228是一款解补偿放大器、仅在增益为5或更大时才保持稳定。 OPA2227是该放大器的补偿版本、可在单位增益下使用。 您能否使用示波器测量这些放大器的输出 以检查振荡? 为了 实现单位增益稳定性、强烈建议将 U3替换为补偿 OPA2227。

    您能否提供在不使用隔离放大器的情况下在-40C 下测试 INA114时使用的测试原理图?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的支持将考虑您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACPL 的一切都很好。 感谢您的支持