This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA309EVM-USB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187722/pga309evm-usb-pga309evm-usb

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件: PGA309

路易斯、

我再次遇到 EEPROM 问题。 我希望这一点从几年前开始附在这个主题上、因为它解释了上一次纠正同样情况所需的条件。 EEPROM 中填充了一些值、但并非所有值。 最初是因为精确文件的步骤7没有选中"连续转换"和"单次转换"。 现在已对其进行检查、我不能幸运地正确校准。 请注意、当它接近正确的读数时、它会在 EEPROM 中获得一些数字。 即4.5V 理想电压的4.58v 等 这种情况在以前再次发生、但由于所有模型和预校准文件根据您的建议看起来都是正确的、因此无法确定我是如何丢失配方的。

我使用 Multi-Cal 系统已有很长时间、但有一段时间没有返回到"PGA309EVM-USB"、因此如果我缺少重要的东西、我不会感到意外。 我们需要一个系统来进行一次性设计、这就是我再次使用"PGA309EVM-USB"的原因。

我正在获取预测校准和模型文件以供审核。 我不使用仿真器文件、因为我使用的是外部信号源和我们自己设计的 PGA309 PCB、该 PCB 在多校准系统上运行良好。

此致、

Joe

e2e.ti.com/.../BSTS_5F00_Rev.1.txte2e.ti.com/.../BSTS_5F00_54.444_5F00_23.888_5F002D00_1.111_5F00_poly2_5F00_2.12992_5F00_3wire_5F00_Lidac.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我看到您正在参考此帖子 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981746/pga309evm-usb-after-calibration-is-complete-eeprom-calibration-data-are-all-zeros 、其中 Luis 为您提供了支持。

    在之前的帖子中、您使用的是4线输出模式、但似乎您已切换到3线。 您能否确认您现在正在使用定制 PGA309板上的三线配置? 我将使用您的 Pre-Cal 文件并尝试在三线输出模式下重现 PGA309EVM 上的问题。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    感谢您的回答! 是的、我在 Multi-Cal 系统和 PGA309EVM-USB 上都成功使用了3Wire 模式。 目前、我通过定制 PCB 直接连接到 USB-DAQ 平台。

    Luis 是否还在身边、或者他是否继续了? 他人很好。 向他转达我的问候、再次感谢他对此进行了研究。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很高兴听到您的声音;很高兴您在 PGA309应用中取得了成功。  感谢您对 PGA309的持续关注。 Zach 和我是同一支球队的一员。  Zach 将在工作台上重现问题、并尽快回复您。

     非常感谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您在我研究此问题时的耐心等待。 使用您的预校准设置和 PGA309EVM-USB、我能够复制不完整 EEPROM 值的错误。

    我认为问题与校准前文件的"Config Temp"部分中的"ADC Pre Gain"设置有关。 根据我的测试、将 ADC 预增益设置为1V/V 可正确填充 EEPROM 值。 尝试在您的预校准文件中进行此更改、或者为了方便起见、我附加了我用于测试的预校准文件。  这些文件之间的唯一区别是包含 ADC 预增益设置的寄存器6。

    请告诉我此修复程序是否适用于您的系统。

    e2e.ti.com/.../PreGain1V.txt

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zach、
    我尝试更新预校准、但得到的结果相同。 我已验证我使用的是"1V/V"。 此外、我制作了一个测试模型文件并使用了"PreGain1V.txt" Pre-Cal 文件、它也不起作用。
    校准过程与以前一样。 以下是校准后 EEPROM 数据的屏幕打印。 同样、ZM1-16和 GM1-16数据为零。
    请帮助!
    最棒的
    Joe  
    Joe Letkomiller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我已尝试成功上传映像。 另请注意、我已移至 Windows 11。 您认为这可能是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您能否提供测试设置的照片、包括与 USB-DAQ 的连接? 接线图也很有用。

    您手头上是否有 PGA309EVM? 您能否在3线模式下将 PGA309EVM 连接到 USB-DAQ 并尝试使用传感器仿真器进行校准? 我注意到"自动校准"选项卡上的"自动继续"功能可能会导致3线配置中的时序问题、因此您需要在每个步骤后手动点击"继续"按钮、就像使用外部传感器一样。

    PGA309软件与 Windows 11兼容、并且我能够使用我之前发送的预校准文件在 Windows 10和11上成功校准。 您能否提供与以下选项类似的"设置校准"选项卡屏幕截图? 您还可以发送您使用过的更新的校准前文件吗?

    现在还有一件事... 转至"EEPROM"页面并选择"LOAD EEPROM with file"按钮、然后选择我在此处附加的 EEPROM 文件。  然后、使用"Read EEPROM"按钮验证 EEPROM 是否被正确写入和读取。 加载和读取此文件后、您的"EEPROM "选项卡应与下图类似。 然后在尝试校准后比较结果。

     e2e.ti.com/.../3wire_5F00_MN_5F00_1_5F00_SN_5F00_1_5F00_DC_5F00_423.txt

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    很抱歉、我花了这么长时间才回答。 非常感谢您的支持!  

    我随后在3线模式下安装 PGA309 EVM。 它工作正常并经过校准。 我在连接时立即意识到、我没有正确连接我的器件。 在此应用中、我们将利用连接电桥的温度系数、在高侧使用固定电阻器来获得温度。 我使用的是 Burr-Brown 传感器仿真器。 我犯了以下错误。

    1) 1)我未连接温度导线。

    2) 2)我未正确修改电路板以使用来自 Burr-Brown 传感器仿真器的信号。 (传感器仿真器的作用与电阻式电桥不同! 所有信号均使用运算放大器进行缓冲。 在连接电路板时、我必须从 Exc 引脚上移除用于温度测量的串联导通电阻、否则 PGA 不会正确校准。)

    我还发现了另一个问题。 我有2个 USB DAQ 平台。 一种是在0.5到4.5V 范围内进行完美校准。 不幸的是、我使用的那个不能正常工作。 它确实进行了校准、但 AtoD 转换器并不是很正确、它认为4.585v 是4.5V、.51是.5。 计算机在校准时会在屏幕上分别显示4.5 v 和0.5 v、但使用2个不同的独立仪表时、输出实际上是4.585和.51v。  

    所有这些问题都是一场完美的问题风暴。 现在至少通过正常工作的 USB DAQ 平台解决了该问题。  

    我已经查看了 USB DAQ 平台上使用的模数转换器的数据表、并可能会尝试将其替换以解决该问题。 我已经确认电路中使用的基准工作正常、还有很多其他要测试的东西。 如果您有任何建议、请告诉我。

    再次感谢您的支持!

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    太棒了! 感谢您让我们知道您如何解决此问题、我们在以后回顾这些主题时非常有帮助。

    为了澄清一下、您有一个可以正常工作的 USB-DAQ、您可以成功校准并写入器件上的 EEPROM 吗?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    两个 USB- DAQ 都可以对 PGA309进行校准。 正是其中一个具有 AtoD 误差。 当 PGA309输出上的实际电压为4.585v 时、AtoD 报告4.5V、而当它实际为.51v 时、报告0.5V。 在每个校准点校准期间,计算机分别显示4.5和.5。 计算机只能使用 AtoD 提供的信息进行校准、这就是它所做的事情。

    就像实验一样、我将校准设定点减小了0.085v 和.01、并将 PGA309校准到输出4.5和.5。 计算机认为正在校准4.415v (4.5-085v)和.49v (.5-.01)、并显示校准点、但实际输出为4.5和.5。

    我只是考虑更换 AtoD、它只是一个6引脚的 Sot-23封装器件。 请注意、我验证了 AtoD 的基准电压是否正确、并且 AtoD 内部自动校准、无需其他机制进行调整。

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    很棒! 很好地了解了 ADC 错误、很高兴您找到了一种解决方法来保持两个 EVM 的运行。 我将继续并关闭此主题、如果您需要有关此主题的更多支持、请告诉我。

    谢谢、

    扎赫