请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 大家好、
我的一位客户正在考虑将 AMC1131B 用于他们的新产品。
他们对卷带信息有以下问题。
请给我回复。
问:在 AMC1131B 数据表的第32页、器件卷带尺寸在卷带尺寸表中进行了说明。
我们可以在表中看到 A0 (12.05mm 和12.15mm)、B0 (6.15mm 和6.2mm)和 K0 (3.3mm 和3.05mm)的2个尺寸。
这2个数字之间有什么区别?
或者、这些是指最小值还是最大值?
AMC1131B 由两种类型的卷带运输、这两种类型的卷带尺寸不同、 组件现场的尺寸不同?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。