This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:运算放大器短暂振荡、然后振荡裸片输出、并且仅输出直流分量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192537/lm675-op-amp-oscillates-briefly-then-oscillation-die-out-and-outputs-dc-component-only

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: OPA548

您好!

我有一个同相运算放大器电路、如下图所示:

该电路在连接到高 R LOAD 时工作良好。 但是、当连接到较低的 R LOAD 时、输出会短暂振荡、然后输出24个直流信号。

运算放大器上的电源轨为+48V 和0V

输入信号为700Hz、20VPP 正弦波(连接到引脚 VDrive)和10V 直流失调电压。

随附的视频显示了响应。 在本视频中、我将负载连接到一个20欧姆的电阻器。

e2e.ti.com/.../20230202_5F00_104220_5F00_Trim.mp4

有什么想法为什么会发生这种情况?

谢谢。