This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4141:OPA4141

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4141, TINA-TI, OPA4992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192117/opa4141-opa4141

器件型号:OPA4141
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA4992

尊敬的先生:

我在 PLL 中使用 OPA 4141运算放大器将 VCO 系统锁定为350000Hz 基准振荡器信号。 误差不应约大于0.0003Hz。

当从运算放大器获取具有误差信号的 VCO 的运算放大器运行在接近于零的输出电流时、环路无法锁定、但当运算放大器的工作点意味着显著的电流输出时、环路会锁定。运算放大器的负载电阻为50欧姆...

我怀疑运算放大器的推挽输出级会在输出电流接近零时引入某种非线性。。。。是不是吗?

此外、您是否还有任何其他四路运算放大器封装、它们具有可在+/- 5伏电源下正常工作的放大器输出级?(而不是 AB 类放大器输出级)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何线性 AB 类运算放大器输出都无法摆动到其电源轨、即使它被称为 轨到轨输出。 对于 OPA4141、在10k 负载下输出摆幅可在电源轨的200mV 范围内、在连接到中间电源的2k 负载下输出摆幅可在350mV 范围内-请参阅下文。  由于输出摆幅是输出电流的函数、因此您需要指定50欧姆负载的连接方式、以确定从输出级拉出或灌入的输出电流。  您还必须确保输出电流需求不会接近+36mA/-30mA 的短路电流(请参阅下文)。  BTW、我们的精密运算放大器产品系列中没有 A 类运算放大器。

    话虽如此、当环路无法锁定但您不知道负载电阻器的另一侧连接在何处时、您似乎会说您使用具有50欧姆负载和零输出电流的+/-5V 电源。  换言之、在50欧姆负载接地(Iout~0)或 Vout 和负载连接到同一电源轨(Iout~0)时、0V 时的输出电压是多少?  请参阅以下内容:

    如果您使用实际的 OPA4141而不是上面显示的理想运算放大器、则由于输出无法一直摆动到电源轨、图5和图6中的 Iout 将不会为零-请参阅下面的。

    如果您需要进一步的帮助、请 阐明您的申请条件。  下面我随附了 TINA-TI 原理图、方便您使用。  

    您可以通过单击以下链接免费下载仿真器: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../OPA4141-Hossam-application.TSC。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将逐一回答

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、实际上负载已连接、如图4所示。 现在、如果我将运算放大器工作点调整为大约零输出、即通过50欧姆的电流可能是正的或负的、PLL 不会锁定、但是如果我将输出电压转换为仅在正电源模式下、 也就是说、它不会变为负值、PLL 会锁定。 在本例中、工作点约为+0.4至+0.7伏。 PLL 环路的 VCO 通过使用运算放大器加法器将该电压添加到设定的电压中。 仿真模型是否包含 AB 放大级的一些非线性模型?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    OPA4141不能驱动50R 负载。 50R 过低、看起来像短路。 假设最大线性输出电流为20mA、则50R 负载上的输出电压仅为1V。

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam、

    OPA4141宏模型使用行为架构、因此没有单个晶体管-因此、它不会模拟输出级的非线性。 不过、我可以考虑导致此问题的几个可能原因、比如 由于50欧姆重负载、灌电流和拉电流之间突然切换的高输出电流导致输出级交叉失真。  但是、听说通过使用运算放大器加法器将0.4V 至0.7V 的 PLL 环路添加到输出中、我也会担心出现 Kai 提到的短路问题。   如果您在低温下运行电路、这种情况更有可能发生-请参阅下面的 ISC 与温度间的关系图。  请记住、下图是一个典型图、可能会因晶圆制造厂工艺变化而进一步变化。

    总之、要进一步说明问题的任何其他可能原因、我们确实需要查看您的应用的完整原理图、而不是您描述电路-一幅值得用千字形容的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试上传 circuit...e2e.ti.com/.../Doc11.doc

    是否有人可以就如何越过电路的图像向我提出建议? 我应该使用某种特定格式吗?

    我同意温度低于零...我将尝试另一个短路电流更高的运算放大器...

    此外、VCO 系统的输入电压在添加信号后介于0至2伏之间、因为这是我使用运算放大器在+/-5至0至2伏之间或从+/-5至+/-1伏之间进行衰减、但这不起作用。 我可以使用200欧姆的电阻和50欧姆的电阻来强制50负载上的电压 agr 也为+/-1伏...

    但是、我将改用 opa4992运算放大器、或者可能是其中的2个并联...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    要发布图片、请使用文本输入窗口底部的"插入"按钮、然后单击"图像/视频/文件"。

    我将为您发布原理图:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 opa4992运算放大器、性能更好。

    现在、我将同时使用2个 opa4992来查看结果...

    如果您可以向我发送一个链接、了解如何以最佳方式并行使用此运算放大器、我将不胜感激...

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4992是具有比 OPA4141更高短路电流的通用器件、但其每通道 Iq 为2.4mA。  更好的选择可能是 TLV4197、在低温下 Iq 为1mA、短路电流增加到70mA 以上、因此您不必并联两个运算放大器来提高输出电流-请参阅下文。

    如果您仍想尝试并联两个运算放大器来提高输出电流、可以通过多种不同的方法来实现该目的。  通常、您必须在输出端串联一个小型平衡电阻器、以消除每个运算放大器不同偏移电压的影响-否则、 一个运算放大器将进入短路状态、而另一个运算放大器 将提供最小的输出电流驱动-请参阅下面讨论该主题的博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/paralleling-op-amps-is-it-possible