This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA353:使用 OPA353_Frequency Response 的恒定电流源

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192522/opa353-constant-current-source-using-opa353_frequency-response

器件型号:OPA353

尊敬的团队:

我正在使用 OPA353生成恒定电流源。下面给出了我的电路。  

图中还显示了频率重新调整图。

我想知道这是预期的结果、如何找到整个电路的带宽。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您似乎超出了 OPAMP 的共模输入电压范围。 将直流输入电压设置为不同于零伏。 尝试1V。

    您能否发布 TSC 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BUFFER_5F00_1.TSC

    你(们)好、Kai。

    请查找随附的。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    正如我说过的、SIMu 在1V 直流输入电压下工作:

    e2e.ti.com/.../hari_5F00_opa353.TSC

    不过、从频率响应的峰值和瞬态分析的过冲可以看出电路不是很稳定。

    您是否希望获得支持以提高此电路的稳定性?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。

    我肯定需要支持来提高电路的稳定性。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    您是否见过此电路?  

    具有双极结型晶体管(BJT)的高侧 V-I 电路

    反馈组件 R3、R4和 C1提供补偿以确保稳定性。 R3隔离双极结型晶体管(BJT)的输入电容、R4直接在电流设置电阻器(R5)处提供直流反馈路径、C1提供绕过 BJT 的高频反馈路径。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我尝试按照 Caro 给出的链接中所述对电路进行补偿。 但是、由于 OPA353速度如此之快、我无法为此电路找到合适的相位超前补偿。

    您是否确实需要在该电路中使用 OPA353? 您需要什么带宽? 负载是多少?

    所选的 OPAMP 和 NPN 似乎不能完美配合。 您可以采用另一个 NPN 吗?

    请详细介绍该应用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    OPA353已经在我手中、这就是我使用它的原因。

    我可以购买新的运算放大器、BJT 不是问题。

    我的带宽最大为5MHz。

    负载是我们的 ASIC。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    [引用 userid="433553" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192522/opa353-constant-current-source-using-opa353_frequency-response/4496722 #4496722"]负载是我们的 ASIC。

    您知道负载电阻吗? 它是纯电阻负载吗? 或者是否存在任何负载电容和/或电感?

    我想知道您为什么需要一个动态 NPN 输出级。 我提出的原因是 OPA353具有相当强大的输出级、可以实现高达40mA 的灌电流和拉电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    关于负载电阻、我将与 ASIC 设计团队联系、并在明天通知您。

    它们将刷写 ASIC 内部的一些保险丝。在此期间、ASIC 将消耗100mA 的电流。

    此致

    哈里