This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:输出电流在电流限制时似乎很残留

Guru**** 2966060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188672/opa569-output-current-seemed-stucking-at-current-limit

器件型号:OPA569

您好!

我‘s 两个 OPA569 μ F 构建的电压控制电流源为:

由于 Rilimit=10K、因此输出电流限制应为1.156A。 但我测量了该电路、当输入电压介于0和0.4之间时、输出电流似乎在1.15A 时被吸入:

蓝色线是仿真结果、橙色线是测量结果。

请告诉我问题所在的位置吗?

Thx!

Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于阅读此 e2e 的人、Donald 正在应用 SLAU503、TI 高精度设计: 5%误差、0.5-4.5V 输入、+/-2A 输出、桥接负载(BTL)电压至电流(V-I)转换 器电路。

    尊敬的 Donald:

    从图的测量部分可以明显看出、OPA569的 Vin 介于0和大约+0.4V 之间、处于电流限制状态。 理想情况下、OPA569 ILIMIT 将为1.156安培、如您所述。 但是、电流限制功能具有正负容差、这些容差在电气特性表中列出为:

    电流限制容差(7)、正 ILIMIT = 1A  ±3 典型 值±10%最大值、 负 ILIMIT = 1A  ±3典型 值±15%最大值

    请 记住、这些最大容差仅适用于所述的电气特性表条件。  对于您在应用中使 OPA569承受的特定条件、实际容差可能更高。

    由于 ILIMIT 容差可能会在电流限制水平中引入意外误差、因此您可能需要调整 RSET 的值。  10千欧的 RSET 值似乎过高。 以线性方式将测得的线性外推至垂直轴、将 ILIM 调整为大约1.25安培、应使特定的 OPA569器件不受电流限制。 在这种情况下、RSET 需要约为9.25千欧。 我会尝试为 OPA569功率运算放大器更改 RSET 电阻、然后重新运行图形条件。

    请告诉我们您的发现。

    此致、Thomas

    TI 精密放大器应用工程师(已淘汰)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到您回到论坛、亲爱的托马斯、真是一个惊喜

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom、您好!  

    在论坛中看到您的回复真是一个惊喜... 我将了解 TI 是否可以收回您的积分。  Relaxed

     尊敬的 Donald:  

    Thom 已回复您的查询、以下是从数据表中捕获的相关规格。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢大家的回答、我认为您是对的、我将在中国 Luna 新年假期后尝试一下。 但我仍然想知道、测试结果似乎不对称。 当我从0V 斜升时、输出在0至0.4V 之间、但我从5V 斜降时、输出电流保持正常、如下所示:

    您能解释一下原因吗?

    谢谢!

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    [引用 userid="141577" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188672/opa569-output-current-seemed-stucking-at-current-limit/4479539 #4479539"]您能否解释原因?

    我猜、A2/U2右侧不应具有电流限制或具有更高的电流限制范围(I 公差之外、电流限制电阻也更小)。  

    请告诉我这是否可以解决问题。  

    新年快乐!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、谢谢!

    我刚刚将电流限制电阻器从10K 更改为9.1K、根据数据表、电流限制应为:

    约为1.27A。  但实际情况似乎更糟:

    请帮帮我。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    我看到几个问题:

    1.当输入电压接近电源轨时,电路将无法正常工作,因为这会强制两个运算放大器的输出电压达到饱和状态。 SLAU503的输入电压范围为0.5V 至4.5V、这是有充分理由的。

    第二个问题是、您希望使输出电流限制在 OPAMP 输出达到饱和时同时开始。 这不奏效。

    我建议在关闭输出电流限制的情况下测试电路。 为此、将两个限流电阻替换为5k6电阻。 并允许运算放大器的输出保持饱和状态、并在测量输出电流与输入电压之间的关系之前实现完全稳定。 否则、您将看到第三种行为:输出电压恢复。

    此外、您省略了 RC /CC 补偿网络。 这将导致电路不稳定并导致其他稳定性问题:

    e2e.ti.com/.../duan_5F00_opa569.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要一段时间才能理解 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx,我将重试。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai:

    1:已添加 RC /CC 补偿网络。

    2:在您的受版本控制时、我将两个限流电阻器更改为5.6K、但情况并未改变:

    您可以看到、当控制电压从0v 上升时、它会保持饱和直到1V。 但是、当控制电压从5V 下降时、看起来正常。

    3:上述测试结果如下:上电时、控制电压设置为2.5V、然后跳至0v、如您所见、输出电流在饱和时堆叠。 但是、当我将跳转步长减小到0.7V 或更小时、看起来正常:

    当跳转阶跃大于0.8V 时、发生饱和:

    可以给我一些建议吗?

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    您在测量之间等待多长时间?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    除了 Kai 的评论之外 、我还想知道电路是在试验电路板上配置还是在类似电路板上配置。 您是否将散热焊盘焊接到接地端并且 IC 耗散良好?  

    此应用程序。 注释已在实验中验证、请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau503/slau503.pdf?ts=1675092446441&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai;

    我使用 DAC 来驱动它、只需单击鼠标、可能需要1毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond;

    我制作了一个 PCB 来测试铜箔上的远程通信和芯片的 EPAD 焊料、除此之外、我在芯片下方添加了散热器。 我触摸了芯片、温度正常。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    请将 Rset 从1kΩ Ω 更改为475Ω Ω 或792Ω Ω、 并告诉我它是否更好。 Rset 决定 Vin 和 Iout 线性范围。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    [引用 userid="141577" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188672/opa569-output-current-seemed-stucking-at-current-limit/4489349 #4489349"]我使用 DAC 来驱动它,只需单击鼠标,可能需要1毫秒。

    那么您的电路也可能会受到输出饱和恢复的影响。 那么、无论您的电路是从输出饱和开始还是进入输出饱和状态、它都会产生影响。 这将解释当您从0V 输入信号或5V 开始时、表格中存在差异的原因。

    无论如何、当输出进入饱和状态时、您不能指望电路工作。 OPA569的运行超出其线性工作范围和规格。 您的输入电压不得一直降至0V。 如果电路必须在低至0V 的输入电压下工作、则必须添加一个小的负电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    根据您的指示、我将 VC 的电压稳定在5.5V、并将 VIN 在0.5V 和4.5V 之间斜升和斜降、而 Rimon 为750R、RLIMITIS 5.6K、因此电流限制应约为2A、输出电流应介于-1.26A 和+1.26A 之间。  结果如下:

    VIN 从0.5V 斜升至4.5V 并斜降至0.5V:

    VIN 从4.5V 斜降至0.5V、并斜升至4.5V:

    它仍然会受到饱和的影响。

    此外、我注意到、当输出电流被吸入上电流限制时、U2进入电流限制状态、但 U1保持正常。 但在接近低电流限值时、输出电流不会线性变化。

    请帮我解决这个问题。

    谢谢!

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他测试结果:

    Rset=3.9K、RLIMIT=5.6K:

    Rset=11K、RLIMIT=5.6K:

    Rset=47k、RLIMIT=5.6K:

    当输出电流较低时、例如20mA、在0mA 左右有一个死区。 但没有饱和。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    我认为、使用 DAC 执行测量的方式会在整个输入电压范围内快速斜升、这会导致大量的测量参数、例如输出饱和恢复等

    我将停止使用该 DAC 测试电路。 将简单的直流电压连接到电路的输入端、并通过简单的数字电压表测量电流。 分步执行。 没有快速 DAC 斜升、这只会使情况变得非常复杂。

    分裂和征服!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的 DAC 斜坡非常慢、实际上是每秒0.05v、测量花费了近3分钟。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我有几个问题。  

    1.您使用的是什么5V 或5.5V 稳压器? 稳压器可以在不过热或电流限制的情况下提供多大的电流? 请确保5V LDO 能够在5Vdc 时提供电流(例如2A)、而不会出现压降。 E2E 中报告的最高电流仅为1.184A。   

    2、实际负载是多少? 我看到 WHC0630-100电感器与4.2Ω Ω 电阻器串联? 这是100uH 的电感器吗?  

    U2中的 iMonitor 引脚19。 这是双向电流引脚(输出电流的1:475副本)。 图20中的应用手册配置为浮动节点。 请 Ω 750 μ H、然后查看它是否会产生影响。 否则、请遵循数据表的建议。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymont、

    我使用一个直流电源作为+5V0_VCC、它可以输出3A 电流。 当电流超过3A 时、它将发出警告。

    2.电感器为10nH,我用它来模拟线圈的实际负载。

    实际上我已经移除了 R19、但没有任何变化。

    谢谢!

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚进行了一项新的测试:

    您可以看到、VIN 低于1V 时、芯片线性工作。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    这是您可以尝试的东西。 我认为问题是您的4.2Ω Ω R_LOAD 过高、达到了运算放大器的输出顺从电压。 如果您想输出更高的电流、则必须降低该电压。  

    我正在进行模拟、这与您正在做的类似。 扫描0 Vdc 至5 Vdc 的 Vin、您可以看到线性工作区域。

    e2e.ti.com/.../OPA569-V2I-converter-02012023A.TSC

    在您4.2Ω 的情况下、负载顺从电压约为4.7Vdc、5Vdc 电源轨上的最大拉电流/灌电流约为4.7V/μ s = 1.119A。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、

    你是对的。 我将负载降低到2.5欧姆、然后电路工作正常:

    非常感谢!

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    您在此应用中的负载到底是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai;

    负载正在 NMR 系统中填隙线圈。

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    您知道该匀场线圈的电感、串联电阻(绕组电阻)和自谐振频率(由绕组电容引起)吗?

    了解这些值将会改善阻值并带来更真实的结果。

    Kai