This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA322:用于降低电压的分压器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192616/ina322-voltage-divider-to-step-down-the-voltage

器件型号:INA322

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我希望使用 INA322来测量直流电压。 基本上使用分压器来降低电压。 INA322 +和-端子位于分压器的下桥臂上。

输入连接至 GND

在这种情况下、我是否需要处理偏置?

以了解一些其他信息。 所测电压的接地基准与 INA322电源弱隔离。 这两个接地基准之间有一个499K 电阻器。"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在没有原理图的情况下、很难理解客户在这里意味着什么(即、"偏置"是指什么、"接地参考"连接在哪里等)。  您能要求一个原理图、我们可以进行评估吗?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的及时响应。 请参阅随附的客户原理图。

    "这是一个片段。  这些电路中有多个用于监控不同电压。

     A_MON 的电压范围为0-34V。  我列出了17.3V-34.0V、因为这是有效范围。  FCC 和 CTRL_PWR_RTN 之间至少需要100k。  我意识到 INA322需要一个返回路径、因此我在两个接地端之间添加了499k 电阻器。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    好的、我不理解接地端之间的499千欧电阻器-两个接地端之间是否存在电压差(FCC 和 CTRL_PWR_RTN)?  两者是否都有低阻抗连接?

    放大器的共模输入范围将取决于 FCC 和 CNTRL_PWR_RTN 之间的电压。  如果它们都接近相同的电压、则该电路应该正常。  但是、如果它是高电平、则器件可能超出输入共模范围。  您希望 FCC 和 CTRL_PWR_RTN 之间有多大差异?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回答。 请参阅客户的反馈。

    "我们预计 FCC 和 CTRL_PWR_RTN 之间的电势不会有太大差异。  但是,根据我们的规格,它们之间需要“隔离”大于100k 欧姆。  我们还需要能够监控以 FCC 为基准的多个电源的直流电压。  我最初在那里有光学隔离放大器、但由于可用性问题、我们转向了该解决方案。  假设我们没有共模问题,我是否需要包括其他电路?  此外、您是否认为该解决方案能够正常工作?  谢谢。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    从理论上讲、这看起来不错。 但在实际电路中、可能会出现许多问题。 如果从一个接地端到另一个 ESD 甚至浪涌发生、会怎么样? 在这种情况下、我强烈建议在 INA322的输入端添加串联电阻器、以便在过压事件中限制输入电流。

    如果可能发生更强的过压事件、您可以为 INA322的输入添加更强大的保护、例如从输入到电源轨的两组 BAV99输入保护二极管(在限流电阻器后面)。

    但不要忘记也在"A_MON"驱动器输出与其电源轨之间安装保护措施。

    在两个接地端之间安装一个1...10nF 的小 Y 电容可能会有所帮助、从而至少在 HF 和 ESD 条件下提供一个共同的电势。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您是否确定没有其他路径连接两个接地、这两个接地端的阻抗可能低于499kΩ Ω 电阻器? 包括寄生路径? 例如、如果您在 电路中的其他位置使用指定的100kΩ Ω 连接两个接地、则并联组合将小于您的指定要求。

    我同意 Kai 的建议 、将 限流电阻器与两个输入引脚串联。  对于高达1000V 的浪涌、100kΩ Ω 将电流限制为<10mA。

    此致、

    扎赫