This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:如何使用 OPA 的 IN+和 IN-引脚测量输入阻抗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184554/opa2170-how-to-measure-input-impedance-with-in-and-in--pin-of-the-opa

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我们想知道如何测量输入阻抗、如下表所示。  

客户希望在设计阶段验证它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 如何测量 Ro 值? 该组件是与稳定性还是相补角相关? 除了 Ro、器件内部与 P.M 相关的组件是什么?

    谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些测量是使用真实设备还是在仿真中进行的?  

    RO 决定环路增益或因输出负载而损失的相位。  

    相位裕度主要由外部组件设置。 有关空载增益和相位(裕度)、请参阅数据表中的图19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适用于交流逆变器真实设备。

    如何测量 Ro? 数据表中显示典型值为900欧姆。

    此外 、MC34074VDR2G 还提供了另一款竞争器件。 显示|Z0|为30W。 我对该装置有点困惑? 您知道它为什么采用 W 单位吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我确信"W"是一个拼写错误、应为"R"。

    如果您对相补角感兴趣并对稳定性有疑问、请观看此 TI 的稳定性培训视频系列:

    https://training.ti.com/node/1138805

    执行稳定性分析的最佳方法是在 TINA-TI (或类似的 Spice 仿真器)中运行相位稳定性分析。

    我不会自己执行任何测量来找出运算放大器的输入电容或开环输出阻抗。 我只需信任数据表规格和 TI 的 Spice 模型。 执行测量非常复杂和复杂、因此很有可能导致巨大的测量误差。 请记住、您需要大量非常昂贵的测量器件和大量经验才能正确执行此测量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您想开始进行模拟 I/O 阻抗测量、本文中有一种针对输入的方法(实际上、模型通常与数据表不匹配-假设数据表正确、本文将介绍如何解决此问题)

    文件://C:/Users/Michael %20Steffes/Downloads/5008.Input%20Impedance %20Extract%20和%20Application%20for %20High%20Speed%20Amplifier%20May29%20(5).pdf

    在过去几年中、开环输出阻抗模型已经发生了很大的变化。 过去是一个简单的 R、但对于频率范围内的 RRout 器件而言、这并不是很精确、  

    这也是一个简单的仿真、2011模型可能需要更新、因为它在宽范围内仅为10欧姆。 RRout 设计具有更高的直流电压、涉及的 Zol 曲线也更多。  

     e2e.ti.com/.../OPA170-open-loop-Zol.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    此问题是否已解决? 我将 Michael 的回答标记为"TI 认为已解决"、请告知我们问题是否未得到解决、以及我们如何提供进一步帮助。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州