This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:运算放大器两侧的反馈

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184956/lm358b-feedback-on-both-side-of-opamp

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

各位专家:

我遇到了一个运算放大器电路、它从输出端向两个端子提供反馈。 我在任何文档或应用手册中都找不到任何类似的电路。 我是否可以知道如何计算此模型的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    是否仍有一个与 R7串联的电容器?

    此电路来自哪里? 您能否显示完整的原理图?

    分析此类电路的最佳方法是运行 TINA-TI 仿真。 TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    www.ti.com/.../TINA-TI

    该电路似乎没有稳定的直流工作点:

    e2e.ti.com/.../tylor_5F00_lm358b.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    正反馈是一个迟滞比较器、如果不添加负反馈、该比较器将具有非常大的迟滞。

    凭借这两种反馈、接近直流性能如下所示。 绿色是输入、红色是输出  

    电容器会更改交流的反馈。

    这里是0.1V 100Hz 输入。 现在它是具有直流输出漂移的放大器。  

    该电路是否属于闭环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tylor、

    如果有一个与输入串联的电容器、则漂移返回到零。  

    当电容器与输入和阶跃输入串联时、结果就是这样。  

    什么是输入信号? 这将说明电路设计是天才还是愚蠢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、  

    此问题是否已解决? 我将 Ron 的回答标记为"TI 认为已解决"、请告知我们问题是否未得到解决、以及我们如何提供进一步帮助。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州