This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:采用 FDA 的 ADC 前端设计

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193074/ths4541-front-end-design-of-adc-using-fda

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:ADC3664

尊敬的团队:  

在我的项目中、我必须为 ADC3664设计前端。  
我在这里提到输入规格。  
输入信号振幅:双极:-1.6至+1.6V
脉宽:50ns  

我计划将 THS4541 用于单端到差动端转换。  
在这里、我的疑问是、是否需要使用双电源、或者是否可以对 上述双极信号使用单电源?


等待您的回答

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 SVJS、  

    FDA 将对输出和输入电压摆幅进行电平转换、从而通过共模控制环路在单电源上运行。 您只需要在该负电源轨输入、即 RROutput 器件上使用单电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我对你所说的答复并不完全清楚。  

    您能否解释一下、在哪种情况下、我们需要更喜欢分离电源以及它将如何影响共模电压。  

    ADC 的 Vocm 为0.95V、因此我需要将其连接到 THS4541 VCM。 正确吗?

    我指的是 ADC3664的评估板。 在中、FDA 为 THS4541、在 Vs-中使用-0.23V、在 Vs+中使用3.3V。 它是如何计算的? 它如何影响输入? 如果是双极、我们是否需要获取任何信号而不是单极信号?  


    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到您插入的文本、但原理图在输入匹配方面看起来有点错误。 该文本似乎确实显示 FDA VCM 的0.95V VCM 输入正常、然后每个输出上的2.8Vpp 满量程 FDA 差分输出为+/-0.7V、最小摆幅为输出引脚上的0.25V。 我们有时包括-0.23V 电源以获得额外的余量、但在这里似乎没有必要。  

    要了解 FDA 将双极直流耦合输入置于3.3V 单电源内运行所发生的情况、请查看本文第2部分对此进行了讨论。  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的友好支持。  

    因此,根据上述文件,我的结论如下。  

    的输入为单端 双极 -1.6至+1.6V (脉冲)

    选择的 FDA 为 THS4541。

    因此、我使用的 Vs+= 3.3V、Vs-= GND、而不是-0.23V。  
    Vocm 设置为0.95V、直接来自 ADC3664的 VCM。  

    ADC 的 FS 为3.2V  

    请确认上述限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、不同之处在于3.2V 是3.2Vpp 最大输入差分、然后-1dBFS (正常最大目标)是2.8Vpp 差分或每个 FDA 输出引脚上的+/-0.7V。