This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:VOCM 与精度间的关系

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193215/pga280-vocm-vs-accuracy

器件型号:PGA280
Thread 中讨论的其他器件: PGA281

您好!

关于 VOCM 引脚、数据表始终显示这一点已连接到中间电源(VoP+von)/2

将 VOCM 设置为偏离中心是否会对性能造成任何损害?  我在数据表中看不到任何表明它会产生不利影响的东西、但也没有任何表明它不会产生不利影响的东西。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、  

    [报价 userid="314116" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193215/pga280-vocm-vs-accuracy "]将 VOCM 设置为偏离中心是否会对性能造成任何损害?[/quot]

    PGA280具有差分输出、如果您在输出端具有不同的 Vocm 要求、只要差分输出未被削波或在饱和模式下运行、它就不会造成后置损害。  

    如果您希望最大程度地提高输出电压摆幅、则最好将其置于 (VoP+von)/2的中间电源中

    PGA280在输入和输出配置方面与 PGA281非常相似。 封闭是 PGA281中的 TINA 仿真(PGA280由于 寄存器和数字控制的复杂性而没有 TINA 仿真)。  您可以仿真 PGA281并查看它。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../5661.sbom817.tsc

    最棒的

    Raymond