This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:VBUS 用法

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192808/ina260-vbus-usage

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA228

您好专家、

在我的应用中、直流/直流输出电压为0.75V、最大电流约为10A。 我想测量直流/直流输出电压和电流。 直流/直流输出连接到 IN+引脚、负载电路连接到 IN-引脚。 在数据表中、VBUS 引脚连接到 IN+、测得的电压实际上在 IN+上(在功率监控器之前)。 但我想测量 IN-上的电压、因为当输出电流高达10A 时、功率监控器上的压降可能达到~45mV (根据数据表、 IN+和 IN-之间的封装电阻为4.5mOH) -与750mV 输出电压相比、不能忽略此压降。

因此、我想将 VBUS 引脚连接到 IN-而不是 IN+引脚、并感测功率监控器之后的电压、如下图 所示。 然后测量的电压值接近负载上的实际值。

请告诉我是否支持此用途? 提前感谢您!   

此致、

邵元正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的逻辑是合理的、您尝试执行的操作将产生您所需的结果(测量负载电压)。

    一个争论点是、您说您尝试测量直流/直流输出电压、但您会说您对负载电压感兴趣。 您只能使用 INA260执行其中一项操作。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAS、

    感谢您的回复! 很抱歉、原始线程中的描述错误 - 我们感兴趣的是负载上的电压。

    BTW、您能否帮助推荐具有较低封装电阻的功率监控器件? 当直流/直流输出电流增加至高达~10A 时、功率监控器上的压降为~45mV、即负载上所需电压的6%。 我们希望确保负载电压接近750mV。 如果我们将直流/直流输出电压设置为750mV、则输出电流较低时负载电压没有问题、但  当电流增加到高达10A 时、负载电压可能会下降到705mV。 那么、您能否帮助推荐具有较低封装电阻的功率监控器?

    此外、 是否可以将 IN-引脚连接到直流/直流反馈并将功率监控器包括到直流/直流反馈电路、以消除压降影响?

    您是否有任何想法可以解决压降问题? 提前感谢您!

    此致、

    邵元正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需抱歉,我只想指出这一点,以作澄清。

    没有其他具有数字接口的集成分流器件。

    对于您的情况、我会考虑使用具有外部分流器的数字功率监控器。 如 INA228、238等任何 I2C 功率监控器。 我将在下面留下一个链接、在 TI 网站上进行搜索:
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#o7=Current/voltage/power%20monitors&p1498=Catalog&!p2192=PMBus;SPI

    (请原谅 SPI 器件、因为它无法过滤掉这些器件。)

    外部分流器将具有为您的应用选择值的优势。

    最佳做法是不要向直流/直流转换器的控制路径添加任何内容。 可以完成此操作、但电流感应"电阻器"之前的直流/直流输出需要高于750mV、您必须确保您的设计能够处理此问题。

    您是否正在使用 INA 来感测电流/电压以馈入直流/直流转换器的控制算法?

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAS、

    感谢您的解释。 我想我将尝试使用具有外部分流电阻     器的器件-通过这种方法、我们可以选择具有较低电阻的分流器。

    再次感谢您的大力支持!

    此致、

    邵元正  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题。 如果您有任何其他问题、您可以创建新主题。

    此致、

    化学文摘社