This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VOS 采用单通道或四通道封装

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193928/vos-in-single-or-quad-package

主题中讨论的其他器件:LM358

您好!

一般问题: 我们希望四通道封装中的4个放大器具有类似的输入失调电压?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个运算放大器的两个输入晶体管在裸片上彼此靠近放置、以便它们具有尽可能相同的特性。 这意味着任何差异都是由芯片上的局部变化引起的。

    输入晶体管必须靠近输入引脚、因此不同运算放大器的输入通常相隔很远。 例如、请参阅 LM358:


    (来源: zeptobars.com/en/read/TI-LM358-dual-general-purpose-opamp)

    这意味着同一裸片上两个运算放大器的输入偏移彼此之间非常独立。


    对于具有电阻器修整或 e-trim 的运算放大器、剩余的偏移取决于独立于裸片的修整机制的精度。 同样的原理也适用于斩波运算放大器。