This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855设计参考

Guru**** 3017170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193205/opa855-opa855-design-reference

器件型号:OPA855

您好,

OPA855用作电压放大电路、即 SIPM 光学信号采集、带宽为200MHz、增益为20。 当光学信号相对较大时、信号输出失真。 是否有任何相关的参考设计和 PCB 布局注意事项? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno、

     是否可以与我们分享您的原理图+ PCB 布局图像? 如果您无法公开共享这些内容、您可以通过单击我的 E2E 个人资料向我发送一封私人邮件。

     还有几个问题:

    1. 二极管(SiPM)电容是多少?
    2. 输入电流范围是多少?

    谢谢!
    Sima