This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:使用 INA232可实现多快的连续读取?

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193078/ina232-how-fast-can-consecutive-reads-be-performed-with-the-ina232

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件: INA228

我对这一领域非常陌生、因此请保持温柔。

我正在设计/原型板、该板需要读取电流脉冲。 我需要识别至少10mA 的电流变化、顺序读取速率每秒至少为300微秒、或者假设每秒读取次数为3000次。 我的预期范围是0-3A、如果我没有完全误解如何执行此操作、我认为27m Ω 电阻器是合适的。

目前、我正在使用 STM32F103C8微控制器、如果它很重要-绝对不会锁定、如果有足够的理由、我会很高兴地进行切换。

我的问题:首先、INA232是否具有我想要的分辨率和速度? 如果不是-是否有其他选择?

并且...我是否选择了正确的电阻器值? 我确实是8.192mV/3 = 27xxx、因此四舍五入到27。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用27m Ω 时、INA232将能够提供您所需的分辨率。 此外、该器件的缩放范围为20mV、如果分流电压在范围内、则分辨率可提高4倍。

    INA232的转换速率可高达140uS、因此能够满足您的需求。 如果您还需要测量 Vbus、则转换时间将加倍、因为 ADC 会按顺序进行分流和总线测量。

    INA228/238/237是另一个候选项。 此系列高压器件可提供快速转换(低至50uS)。 此外、INA228还提供出色的精度和分辨率。

    请注意、为了降低噪声、需要更长的转换时间和/或更多的平均值计算。 无论最终选择哪个器件、都是如此。 以下是 INA232数据表中用于说明这种关系的图:

    此致、Guang