This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6762:输入电流与输入电压间的关系

Guru**** 2930550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LMC6762, LMV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194432/lmc6762-input-current-vs-input-voltage

器件型号:LMC6762
主题中讨论的其他器件:LM339LMV841

大家好、团队、

客户询问是否存在负输入电压与输入电流之间的关系曲线、如图所示。 是否有类似的应用节点可用?

LM339是双极工艺、而 LMC6762是 CMOS 工艺。 客户想知道使用 CMOS 工艺时 VIN 与输入电流之间的关系曲线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于基极电流的原因、双极输入具有确定的电流方向。 NPN 的电流通常*流入*引脚*、PNP 的电流从引脚流出。

    有关 CMOS 输入的典型示例、请参阅 LMV841数据表、图7至9

    CMOS 电流可以是正电流或负电流、因为"偏置"电流实际上是 ESD 二极管泄漏匹配的结果。

    您可以在图中看到、当您接近任一电源轨时、由于一个二极管开始出现引脚断开、"平衡"丢失、电流朝该方向偏转、"平衡"丢失。

    最低偏置电流为1/2 Vs。

    另请参阅 TI 高精度实验室偏置电流演示:

    https://training.ti.com/node/1138797?context=14685-1138797