This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226AIDGSR

Guru**** 2748505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187047/ina226-ina226aidgsr

器件型号:INA226

您好!

您能就这些差异提供建议吗?  生产日期代码为2219、但铅精加工看起来不好。 在丙酮测试后、标记上的字体变为白色。 对于该器件、这些是正常的吗?

1.铅精加工不好

   

2.酒精测试后标记变为白色:

  

这是标签。

谢谢、

伊雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IREEN、

    丙酮不含酒精。 请记住、丙酮是一种非常具有腐蚀性的溶剂。 切屑和其他组件不应接触丙酮。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 这是我们检查阻塞的一项测试。 第一次在顶部标记字体上遇到这种变色。
    您能为我的查询提供建议吗?  根据这些结果、器件是否正常?

    谢谢、

    伊雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 INA226上的批次代码和顶部标记可以明显看出、这是一个合法器件。 至于其他问题、我与质量团队联系。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Castrense!

    感谢您对批次代码和顶部标记的回复。 是否有关于我上面所述其他差异的任何更新?

    此外、我们将来自不同批次的同一器件的新器件进行了比较、并看到了以下差异。 红色框中的是新出现的问题。

    1. X 射线

    2.顶部标记字体

    这些都可以吗?

    谢谢、

    伊雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IREEN、

    我跟团队打了一个 Ping、问他们插针上的金属和顶部的标记 变色了、但没有出现任何问题。 我将使用新信息再次对其执行 ping 操作、并按一下答案。 很抱歉耽误你的时间。

    我还将介绍这些新的顶部标记您是否有批次代码?

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是我在原始邮件上附加的标签:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包装团队除了要求提供故障率外、没有说过任何具体的事情。 因此、我不认为引脚粗糙或封装书写变色存在任何问题。

    我已将 X 射线影像发送给包装团队进行解释。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 CAS! 我将等待他们关于 X 射线的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当我收到包装团队的回复时、我会在这里回复。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAS!

    只需检查有关 xray 的更新。   

    此致、

    伊雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然没有答案。 我今天将跟进。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包装团队对部件没有任何问题。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 CAS! 这是否意味着 X 射线的差异是可以的-一个有孔、而另一个没有孔、裸片是相同的、部件是相同的?

    此致、

    伊雷恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们是相同的裸片。

    此致、

    化学文摘社