This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634 BW 选择

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194311/buf634-buf634-bw-selection

器件型号:BUF634

尊敬的团队:

我正在将 BUF634用于我的应用。我知道不建议在新设计中使用 BUF634。

我是否可以知道 最大带宽的电阻值是多少

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表在功能方框图中显示、BW 引脚允许将4 kΩ 电阻器短路。

    您得到的最大带宽为0 Ω。