This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:关于 REF 引脚

Guru**** 2784555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301-Q1, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193637/ina301-q1-regarding-ref-pin

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件: INA301

您好的支持团队。

我向您询问 INA301-Q1的 REFpin。

"REF 引脚"指的是什么端子?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    对于 INA301、REF 引脚连接到 GND。  我将从一些团队成员那里获得一些信息以进行确认、但您可以假设这是一个添加的文本、不适用于 INA301、因为它没有 REF 引脚。  这适用于一系列器件、其他器件具有参考引脚。 如果这不正确、我将提交文本以进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Contreras-San

    感谢您的回答。

    INA301也没有 REF 引脚、不正确?

    我认为 Alear 输出的基准是由 Rset 设置的电压'NT GND。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    通常、我们将 REF 引脚视为为双极器件设置的电压。  当双向测量的电流为零时、这将设置模拟输出中心点。  INA301是一款单向器件。   

    作者可能曾提到过 Rset 引脚、但这只是数字输入、用于确定锁存模式或透明模式。  正如您提到的、如果这保持锁存模式、那么您可以在启动时发出输出警报并保持警惕。  我将联系确认。