This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:什么是 INA293输出灌电流/拉电流能力?

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190878/ina293-what-is-ina293-output-sink-source-current-capability

器件型号:INA293

大家好、

我的一位客户正在考虑将 INA293用于他们的新产品。
他们目前有以下问题。
请问您能给我回复一下吗?

问题1. INA293是推挽式输出拓扑吗?
问题2.  INA293的输出灌电流/拉电流能力和测量条件是什么?   

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    kΩ 表第6.5节中的输出摆幅是在10k Ω 负载下测得的。 图6-18/19/29显示了典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    并使用运行仿真

    INA293 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    下面是一个显示一些仿真的屏幕 dunp:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    克莱明和凯已经在这里的头部被钉住了很多。 EC 表演示了10kΩ Ω 负载的摆幅能力、但最可能的图6-18至6-20对它们最有帮助。 正如 Kai 所指出的、客户最好使用所需的负载运行仿真、以确保器件的摆幅能够满足他们在这里的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、Kai 和 Clemens、大家好、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
     这些回复 对客户很有帮助。  
    客户因您的原因了解 INA293的输出结构和功能。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。