This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:ADS42LB69的直流耦合驱动器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS42LB69, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190765/lmh6554-dc-coupled-driver-for-ads42lb69

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:ADS42LB69、TINA-TI

尊敬的先生/女士:

我使用直流耦合配置中的 LMH6554放大器来驱动 VCM 要求为1.9V 的 ADS42LB69。

LMH6554数据表中提到了分离电源方法、可实现零电压以外的 VCM。 数据表中还显示了单个5V 电源、但没有明确的信息表明1.9V VCM 使用相同电源。

我在 TINA 中进行了仿真设计、并针对表中给出的一些建议电阻器值获得了意外输出。请在为 ADS42LB69设计 LMH6554时找到随附的原理图、波形和指南。

e2e.ti.com/.../6758.LMH6554_5F00_schematic.TSC

此致、

b 桑迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上桑德、  

    交叉耦合反馈路径、这里是您要执行的操作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Steffes、

    你已经布置了我的同一个回路、不清楚该怎么做。

    我将  其中一个帖子作为参考来设计此电路、您能否为我提供 VCM 为1.9V 的单电源电路?

    输入:0至2V 峰间值

    频率:3MHz

    ADC VCM:1.9V

    此致、

    b 桑迪。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的文件显示了这种情况、这是不正确的、将反馈 R 连接到相邻的引脚、而不像您发送的那样交叉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1488.tidr604.pdf

    LMH6554数据表引脚配置和功能页码 3和相关参考设计也显示了交叉耦合连接。

    请纠正我的错误并告诉我正确的方法。

    所附为参考设计原理图。

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      对于此器件、引脚配置如下所示:

     但是、该器件将无法接受1.9V 的 VCM。 LMH6554的数据表建议在+5V 单电源下的典型值为+/-1.25V。 我们可以帮助选择另一个能够输出所需1.9V 电压的器件。

      您的输入电压范围、输入频率/信号特性和增益要求是什么?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    以下主题使用 LMH6554放大器通过双电源以1.9V 的 VCM 驱动 ADS42LB69。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/360972/lmh6554-fully-dc-coupled-configuration-with-shifted-dual-supplies?tisearch=e2e-sitesearc

    输入电压:0至2V 峰间值

    频率:3MHz

    单位增益

    请建议使用替代器件或采用双电源的 LMH6554来驱动 ADS42LB69。

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      感谢您指出 e2e 线程!  

      很抱歉、前面出现了错误、数据表表表表中列出了+/-2.5V 双电源的输出共模要求。 因此、对于5V 单电源、输出共模范围为+3.75的典型高电平和1.25V 的典型低电平。 该线程显示了最佳电源配置、以实现最佳失真性能、即1/2 Vs。 通过该线程、Rohit 将 VS+设置为4.4、并将 VS-设置为-0.6V。 因此、1/2 Vs 将为1.9V。 如果失真是您的设计的一个重要因素、我建议遵循此电源配置。

      它看起来像提供的 TINA-TI 文件、由于与输入信号相关的设定增益、输出电压会发生削波。 您的设计的输入信号是否为0至2Vpp 的方波?  

    此致、

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    它是峰间输入为0至2V 的方波。

    您能否为我提供与输入信号的增益关系?

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

     此设计是否起作用? 增益为1V/V、输入信号为2Vpp 方波、而对于 ADC 接口、Vocm 设置为1.9V。 可针对差分输出电压的变化重新配置增益:  

    e2e.ti.com/.../Sandeep-LMH6554_5F00_schematic.TSC

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我是第一次为 ADC 设计放大器电路。

    请建议我使用一个峰间输入为0至2V、频率为3MHz 且 VCM 为1.9V 的电路。

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      上述设计符合您的输入和 VCM 要求;但是、电源、电压偏置功能和输出范围均符合您的设计要求、如上一答复的屏幕截图所示。

    谢谢、
    Sima