This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]哪些精密放大器适用于电力输送?

Guru**** 2930790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA391, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194072/faq-what-precision-amplifiers-are-right-for-power-delivery

主题中讨论的其他器件:OPA392OPA391OPA328



精密放大器如何适合我 的电力输送设计?





概览演示:

  1.  电力输送中的精密放大器- 幻灯片组
    1. 具有服务器 PSU、电流感应、电压调节/缓冲等设计


明星产品:

  1. OPA392 - 产品文件夹
    1.      具有快速趋稳时间、超低失调电压和超低偏置电流的精密低电压 e-trim 运算放大器

  2. OPA391 - 产品文件夹
    1.    具有超低 IQ、低失调电压和 轨到轨输入/输出的精密低电压 e-trim 运算放大器

  3. OPA328 - 产品文件夹
    1.     具有快速趋稳时间、低电压噪声和40MHz 宽带宽的精密低电压 e-trim 运算放大器


技术文档:

  1. 采用开环磁通门传感器的±100A 汇流条电流传感器参考设计- 参考设计

  2. 模拟工程师电路设计指导手册:放大器- 电子书

  3. 效率大于93%且适用于 UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计- 参考设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 已关闭、如有问题、请 通过 E2E 论坛直接与我联系、并发送私人消息。