This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:原型器件差异

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194039/amc3330-q1-prototype-part-differences

器件型号:AMC3330-Q1

我们注意到、我们的一些器件标有 PAMC3330QDWERQ1、我认为它们是原型器件。

PAMC3330QDWERQ1器件和 AMC3330QDWERQ1器件之间是否存在差异?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    P 标记为早期原型器件。 我检查了笔记、发现了两个可能的差异:

    增益为2.05、而额定增益为2。  

    2.共模输入电压违例触发失效防护输出:

    由于 P 标记器件已使用了几年、因此要准确跟踪这些差异中存在的哪些(如果有)差异将很难在顶部标记中找到、但我可以询问您是否有该信息。 如果您有 EVM 和几个电压电源、则验证性能的替代方法是查看工作台: https://www.ti.com/tool/AMC3330EVM

    您能否分享有关应用的任何信息、或者您是否需要原理图/布局审查方面的任何帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、感谢您提供的信息!  我们决定更换标有"P"的任何器件、以确保我们的测试有效。