This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]哪些精密放大器适合电网基础设施?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA182, OPA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194068/faq-what-precision-amplifiers-are-right-for-grid-infrastructure

主题中讨论的其他器件:OPA392OPA182OPA186



精密放大器如何适合我的电网基础设施设计?





概览演示:

  1. 电网基础设施中的精密放大器- 幻灯片组
    1. 采用 Rogowski 线圈、多功能继电器、断路器等设计


明星产品:

  1. OPA392 - 产品文件夹
    1.      具有快速趋稳时间、超低失调电压和超低偏置电流的精密低电压 e-trim 运算放大器

  2. OPA182 - 产品文件夹
    1. 高精度、高电压、零漂移 运算放大器、具有支持多路复用器  的输入、超低失调电压和超低偏置电流

  3. OPA186 - 产品文件夹
    1.  具有轨到轨输入/输出和零漂移的精密24V 低功耗运算放大器 、专为 功耗敏感 型测量和滤波而设计


技术文档:

  1. 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计- 参考设计

  2. 模拟工程师电路设计指导手册:放大器- 电子书

  3. 采用16位 SAR ADC 且具有±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计- 参考设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 已关闭、如有问题、请 通过 E2E 论坛直接与我联系、并发送私人消息。