This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:输入偏置漂移规格最差?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193564/ths3001-worst-case-input-bias-drift-specification

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS3491

大家好,我想做 一个热分析,看一下典型的输入偏置漂移,但您能告诉我最坏情况的值吗?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    问得好!  对于输入偏置电流等规格、TI 在某些器件上指定了 T = 25C 值以及扩展或"完全[温度]范围"值。  对于 THS3001、T = 25C 时列出的最大值是放大器的"典型"使用条件。  对于"完整范围"列表、IB 值会增加以反映"较差温度情况"、达到 Ib = 15uA。   

    我会使用15uA 作为您的"最坏情况"进行分析;该值在 THS3001的整个范围内进行了标记、该范围涵盖了极端温度值。   

    请参阅之前的 E2E 主题、以参考以下相同的思维方式 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860177/opa4172-q1-input-bias-current-worst-case-analysis

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、

    这是一个有用的指南、遗憾的是、我的主要问题是输入失调电压漂移、它被指定为5uV/C、但没有要使用的完整范围值。 那么、您是否有一个最坏情况的建议编号、如经验法则乘法器? 无论您有何建议、我都能完全耐受有害的热性能。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Steve、您将会对这样一个旧部件获得大量的明确答复、这是不可靠的。 作为 CFA、DC 术语并不特别好。 在应以0为中心的规格上常见的一种做法是将典型值报告为+/-1 sigma。 在 CFA 上不是这样、但在最坏的情况下、一个估计值为4sig 或+/-20uV/C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、这是一条有用的经验法则。 我确实在这个论坛上找到了一篇老文章、其中包含实际的六个 Σ 值、得出的值为24.5uV/C、非常接近。  顺便说一下、由于 THS3491、虽然较新的器件噪声更大、但必须返回 THS3001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、这是一条有用的经验法则。 我确实在这个论坛上找到了一篇老文章、其中包含实际的六个 Σ 值、得出的值为24.5uV/C、非常接近。  顺便说一下、由于 THS3491、虽然较新的器件噪声更大、但必须返回 THS3001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我现在确实理解了、您关心的是输入失调电压和输入偏置的漂移。  Michael 对如何为 THS3001提供答案的回答是准确的。  我将询问我们的设计和应用团队、以了解经验是否有任何见解。   

    您能否确认您是否感兴趣

    我还看到 THS3491上的噪声说明;出于我的奇闻、您的噪声目标是什么以实现必要的 CFA?   

    如果您对如何更好地解决常见问题有其他问题或想法、请对此提供答复

    我将监控讨论情况,并添加与此事相关的任何信息 。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我的许多噪声计算工具之一、我在这里使用固定的 RF 扫描总输出 EO 点噪声、是的、RF 可以在更高的增益下降低、但重点是输入项很重要、但所需的电阻器也很重要。 我将所有这些术语与现有器件和所需的射频值进行了平衡、以尝试使 THS3491在新设计中变得更好或更好。 我使用了数据表中的点噪声数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我更喜欢3491、但在我的应用中、我们需要3001的低电流噪声13/16pA rtHz 和1.6nV/rtHz、而3491的低电流噪声为15/20pA rtHz 和1.7nV rtHz。 通常、这并不重要、但在我们的应用中、它非常明显。 我们甚至在两个 TI 评估板上进行了测试、也可以看到两者之间的差异。  我猜3491中速度的功耗较高也会导致噪声级别更高。 是的、我们可以使用较低的电阻器值并增加功率耗散、但我们不需要速度、因此3001似乎是最佳的适合安静环境、一切运行良好且凉爽、因此可靠性良好。