This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:EMG 设计问题:Rg 电容器、虚拟接地噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA391, TLV387, OPA333, TLV333, OPA387, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: OPA391TLV387OPA333TLV333OPA387OPA187

你好  

我将,INA333的 SEMG PCBA 设计为放大器的第一级,首次使用与下方的 SCH 相同的 SCH 时、输出信号正确。

 第二 版电路设计,我删除了 C3、因为 FAE 告诉我无需添加 C3。

然后 、放大器的第一级没有信号输出。

我在数据表或任何其他设计中找不到任何相关说明,我想知道原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新阅读 了对“EMG 设计问题:电容器 Rg、虚拟接地噪声”的答复,此问题的根本原因 是 人体上交流源的 VCM 噪声(50/60Hz 交流噪声)?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、  

    [引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise "]因为 FAE 告诉我无需添加 C3。

    没错。 您将在 INA333级中引入运算放大器不稳定。  

    [引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise/4501457 #4501457"]导致此问题的根本原因 是 人体上交流源的 VCM 噪声(50/60Hz 交流噪声)?

    人体传导电以及皮肤和身体表面具有一定的电容。 因此、人体能够以交流源(顶灯、交流电源、测试设备等)发出的50/60Hz VCM 噪声进行耦合。 VCM 耦合的水平因人而异、也因气候和环境条件(湿度、温度等)而异。

    EMG 的模拟前端(AFE)与 ECG/EKG 或 EEG 非常相似、因此您应 以类似的方式对待应用的 AFE 接口。  

    TI 在这些主题中提供了大量应用手册、设计参考和视频演示、随附的是一些应用手册供您参考。  

    https://www.ti.com/video/6269632585001?keyMatch=EKG%20VIDEOS

    《采用 Δ-Σ ADC 且适用于 ECG 系统的模拟前端设计》(TI.com)

    ECG 应用中的热噪声分析

    心电图(ECG)设计资源|德州仪器 TI.com

    https://www.ti.com/video/6269748206001?keyMatch=EKG%20VIDEOS

    [引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise "] 放大器的第一级没有信号输出。[/quot]

    所附为 INA333在 Tina 中的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA333-EMG-02082023.TSC

    问题的根本原因可能是输入信号连接、其中输入信号需要建立输入偏置返回路径、请参阅第8.2.2.5节。 INA333的输入阻抗极高。  

    BTW、您不需要 TP5531-TR 零漂移运算放大器作为电平位移的第二级。 您可以使用 Vref 引脚在第一级执行所有这些操作。 Vref 引脚需要配置为低阻抗节点、如 Tina 仿真中所示(运算放大器的输出节点是能够拉电流和灌电流的低阻抗节点)。 您也可以在 INA333的 Vref 节点处放置一个精密基准或带隙电压基准。  

    如果您需要零漂移运算放大器、我们有许多低电压精密运算放大器、例如 OPA387、TLV387、OPA333、TLV333、 OPA391、OPA187等。 我们提供多 种 高性能、低成本零漂移运算放大器供您选择、请参阅下面的链接。   

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift&sort=p2max;asc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond