This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:TLV3605的负电源

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3605, TLV3801, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194698/tlv3605-negative-supply-for-tlv3605

器件型号:TLV3605
主题中讨论的其他器件: TLV3801TLV3601

您好!

我想检查一下

1) 1) TLV3605是否可以在其 VEE 引脚上接受负电压(例如-1.7V)?

2) 2) LVDS 输出是否将 VEE 引脚作为其接地基准? 如果 VEE 为负、LVDS 输出电压是否也会变化?

谢谢。

此致、

苏成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TLV3605本身的角度来看、VEE 被视为0V。所有电压都是相对于此值测量的。 有关其他引脚允许的电压、请参阅建议的工作条件表。

    2. VEE 是唯一的接地端。 LVDS 共模电压比 VEE 高1.2V

    TLV3801允许不同的接地、但具有不同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。 我还有一些问题:

    TLV3601和 TLV3801之间的不同特性是什么?

    2.我已经使用 https://www.ti.com/lit/tsc/snom709上的 TINA 测试电路进行了一些仿真。 但是、我发现即使我将 VEE 更改为某个负电压、LVDS 输出电压仍保持在+1.2V 左右。 您能就此提出建议吗?

    此致、

    苏成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soo Cheng:

    感谢您的联系。 请参阅 TLV3801数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 主要区别在于 TLV3801具有更快的传播延迟、更低的过驱分散、允许您在输入端使用双电源、但 LVDS 输出以 GND 为基准。  

    您是对的、输出应以 VEE 为基准、但我认为模型假设 VEE = GND = 0V。 因此、如果 VEE 为负、则输出应比 VEE 的负电压高+1.2V。 但是、这不会使其符合 LVDS 标准。  

    如果您需要在输入上使用双电源、但仍具有 LVDS 接地参考输出、则我建议使用 TLV3801。 请注意、该器件没有 SHDN 和 LE/HYST 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    感谢您提供信息。

    此致、

    苏成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我也想离线与您联系、以便我关闭此帖子。