This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:相位特性与频率间的关系

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849, INA821, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194790/ina821-characteristics-of-phase-vs-frequency

器件型号:INA821
主题中讨论的其他部件:INA849THP210

你好。


您能否提交相位与频率的特性?

我们在 800kHz 输入信号中观察到45度的相位延迟。

我们需要确保它的续流是因为相位裕度较小或其他一些原因。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikuya-san、您好!

    [报价 userid="547215" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194790/ina821-characteristics-of-phase-vs-frequency "]您能否提交相位与频率的特征?

    您能否向我们提供设计要求、仪表放大器应用和原理图? 根据应用的增益、INA849可能更合适。 请告诉我们您正在尝试测量的内容。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    感谢您的重播。
    对于+IN、输入信号为1Vpp 800kHz、而对于-IN、输入信号为0V。 所需增益为1。

    INA821的压摆率 也不足以支持800kHz 信号。
    因此、我们确信 INA849适合我们的应用。

    我们将向日本 TI 索取 INA849的样片。

    谢谢您、

    Ikuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikuya-san、您好!  

    是的、请联系我们在日本的 FAE、您将获得产品支持。  

    您没有提到测量应用。 您还可以考虑我们的全精密差动运算放大器 THP210。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thp210.pdf?ts=1676006134723

    如果您需要其他支持、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond