This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA377:OPA377关断引脚内部状态

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA377, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192363/opa377-opa377-power-off-pin-internal-status

器件型号:OPA377
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的先生:

关于 OPA377关断引脚  内部状态的说明

OPA377 断电时(无电源)。

* OPA377断电时+IN (引脚1)的以下哪个引脚内部状态

上拉电阻器至 VCC 电源。

2.下拉电阻至 GND。

高阻抗:开路。

* OPA377断电时有多少个+IN (引脚1)的 lekage 电流

 

请勾选以尽快回复。

谢谢

B.R

文森特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OPA377中没有使能引脚、我假设您是指电源引脚被关闭。  如果未提供电源、所有引脚(包括输入和输出引脚)将在其负电源上崩溃(大概为 GND)。  一旦发生这种情况、 当保持悬空时、所有引脚将显示高阻抗。  但是、当任何引脚被驱动至高于或低于负电源(GND)上的电压时、阻抗将减小并导致正向偏置 ESD 保护二极管-请参阅下面 OPA377的等效电路。

    总之、包括 IN+在内的任何引脚上的泄漏电流(ID)将是施加到负电源以上或以下引脚上的正向偏置电压(Vd)的函数:   

    假设为~1fA、驱动任何高于 GND 的引脚将导致以下近似泄漏电流:

    请注意、对于高于0.7V 的 Vd、电流将超过10mA 的绝对最大额定值、这可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 OPA377断电时、+IN (引脚1)的引脚内部状态为 GND 时。

    U301_PWM7 (高电平):3.3V

    RLIMIT (R751):1千欧。

    ILIMIT = 3.3V/1K 欧姆= 3.3mA。

    ILIMIT 电流不超过10mA 的绝对最大额定值。

    不会损坏部件。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    您最初没有提到在正输入端施加3.3V 电压。 在这种情况下、输入电流将约为2.7mA -请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../Vincent-OPA377.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如何获得 Vin 601.1mV?

    2、二极管的蓝色圆圈表示 OPA377 IN+内部保护二极管。

    正确吗?

    在这种情况下、输入电流(IN+)将大约为2.7mA (OPA377断电时)

    它不会超过10mA 的绝对最大额定值。

    不会损坏部件。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内联答案:

    如何获取 Vin 601.1mV?  
    您可以像我使用随附的 TINA-TI 原理图一样对其进行仿真。 但是、在我之前的帖子中、我没有使用 Vcc、而是浮动负电源- 下面是一个更正。  对分别浮动 Vcc 与接地 Vcc 的两种情况进行仿真、我得到的输入电流等于图1中的静态电流681uA 与图2中所示的2.8mA。

    2、二极管的蓝色圆圈表示 OPA377 IN+内部保护二极管。

    正确吗?  是的

    在这种情况下、输入电流(IN+)将大约为2.7mA (OPA377断电时)

    它不会超过10mA 的绝对最大额定值。

    不会损坏部件。

    正确吗?  是的

    e2e.ti.com/.../6153.Vincent-OPA377.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    OPA377断电时的电流

    U301_PWM7仍在0.9V 左右。

    0.9V 的泄漏电流将1k 和内部 ESD 二极管(大约0.6V)流至 GND。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    它是一个外部源、用于驱动运算放大器的 PWM7输入、而不是一直驱动(运算放大器不驱动其自己的输入)。 因此、要么 PWM7在3.3V 电源接通前具有错误的输入设置、要么电路处于前一个周期的锁定状态。  如果您需要进一步的帮助、您需要向我们展示 您见证的完整多周期-同时为我们提供一些片段和位、不允许对问题的完整描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OPA377断电时(P3V3_CODEC)。

    SOC 内部上拉电阻器。 90K Ω 至3.3V

    U301_PWM7的电压约为0.9V。 [ 1k 和内部 ESD 二极管接地。]

    正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果将90k 上拉电阻器连接到3.3V、那么这一切就更有意义了。  但是、PWM7只有通过旁路电容器将 Vcc 电压保持在600mV 左右才能达到900mV -请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SOC 内部上拉电阻器至3.3V。

    U301_PWM7的电压:(R751+ U710 OPA377内部 ESD 二极管+P3V3_CODEC)的电压

    计算是否正确?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是正确的、但仅当 P3V3_CODEC < 3.3V 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    测量结果。

    U301_PWM7:0.9V

    P3V3_CODEC:0.24V

    SOC 内部上拉电阻(90Kohm)至3.3V。

    ILIMIT =(3.3V-0.9V)/90Kohm = 26.7uA。

    U301_PWM7的电压= P3V3_CODEC + ILIMIT*R751 + VD (U710 OPA377内部 ESD 二极管)

    0.9V = 0.24V + 26.7uA*1k Ω+ VD (U710 OPA377内部 ESD 二极管)

    VD (U710 OPA377内部 ESD 二极管)=(0.9V-0.24V- 0.0267V)= 0.6333V

    计算是否正确?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的计算必须正确。 根据您的直接测量结果、26.7uA 电流下的内部 ESD 二极管正向偏置电压必须为633.3mV。  这非常接近我的初步估计-见下文。