This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:THS6214或 THS6204的接收器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6204, THS6214, THS6062, THS7002, THS6002, THS6301, THS6302, THS6222, THS4561, THS4551, THS4541, OPA2863A, OPA863, OPA2863, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191493/ths6214-receiver-for-ths6214-or-ths6204

器件型号:THS6214
主题中讨论的其他器件:THS6204THS6062THS7002THS6002THS6301THS6302THS6222THS4561THS4551THS4541OPA2863AOPA863OPA2863OPA810

尊敬的 TI 团队:

我搜索与 THS6214或 THS6204线路驱动器匹配的接收器。 我已经搜索了所有相关的 TI 产品、但找不到任何产品。 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    好的问题:请允许我为您查找支持材料和建议。  我将在本周向您更新我的调查结果。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回答。 请在检查后进行更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的耐心等待;我是为 TI 旅行的。

    我有一些后续问题、因此我最好建议您:

    1.您使用线路驱动器的通信类型是什么?  DSL、PLC 等?

    2.您的接收路径是什么?  "收发器"会将信号传递到 ADC、ASIC 还是其他器件?

    如果需要放大器、TI HSAMP 会推荐我们的电压反馈运算放大器或全差动放大器(FDA)。  并非所有 PLC 和 DSL 系统都需要专用接收器 IC、您能否共享有关您的应用和建议电路其余部分的其他信息?

    4.您的设计中有哪些规格或要求让您选择 THS6214或 THS6204?  在您分享有关您的绩效关注问题和要求的其他信息后、我可以向您提供有关 TI 器件选择的最佳建议。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    最终、THS6002、THS7002或 THS6062将会实现。 或任何其他合适的 HF-OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 这将有助于我设计电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    对于新设计、对于 THS6204的 THS6214上的线路驱动器、我建议遵循以下内容:

    DSL:THS6301和 THS6302  

    PLC:THS6222

    如果您要实施不同的配置、请提供详细信息。  THS6214和 THS6204不是针对 DSL 的 HSAMP 产品系列的当前建议。  如果您希望支持较旧的传统设计、则可以在绝对需要时使用这些 IC。    但是、仍建议查看适用于当前或未来设计的更新 THS6301/2器件、或对旧设计进行返工/更新。

    至于接收器、Kai 的建议是正确的。  不过、我建议您为设计使用较新的 IC。  我的接收者建议如下:  

    1.检查您的信号路径是否甚至需要接收器

    2.检查 TI FDA 是否符合您的需求;THS4541、THS4551、THS4561等

    3. 查看 TI 高速电压反馈运算放大器:OPA810、OPA863、OPA2863 (双通道)、OPA2863A、

    如果您认为这是一种增值、我们可以通过电子邮件与您进行交流或聊天、了解您的应用的最佳部分。  我还将与我的团队成员联系、确认为您提供的建议、并使用采用现代工艺技术的 IC。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的详细回答。 让我与我的客户核实、并告诉您其他要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    当然、如果您需要更多帮助、我很乐意为您提供帮助。

    最棒的

    阿尔茨