This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:如果我想测量一个放大器#39;s 和#39;电流噪声#39;像 INA849一样、我应该怎么做以及可以选择哪种仪器?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194859/ina849-how-should-i-do-and-which-instrument-i-can-choose-if-i-want-to-measure-one-amplifier-s-current-noise-like-ina849

器件型号:INA849

尊敬的 TI:

我想测量放大器的"电流噪声"、但我不知道可以使用哪种方法来测量。

顺便说一下、我可以选择哪种测量仪器?

我想从 INA849数据表中获得如上图所示的噪声系数、并 通过 下图所示的 FFT 获取功率频谱密度。

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

     输入电流噪声可通过跨电阻器进行转换来测量 -请参阅下文。

    图7-28使用示波器来测量1/f 低频输入电流噪声、方法是将其跨输入电阻转换为电压噪声、而图7-25使用频谱分析仪来测量输入电流噪声频谱密度、如上面的测试电路所示。