This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 源到运算放大器的输入阻抗的影响

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, OPA392, OPA328, OPA325, OPA391, OPA333, OPA828, OPA182, OPA192, OPA191, OPA186, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190764/effect-of-the-input-impedance-of-the-source-to-the-op-amp

主题中讨论的其他器件:OPA387OPA392OPA328OPA325OPA391OPA333OPA828OPA182OPA192OPA191OPA186LM7705

尊敬的所有人:

参考我之前的帖子、

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188165/impedance-matching/4479961#4479961

如下图所示、

我们是否需要担心 Vin (10K)的输入阻抗?

此致、

毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    没有简单的答案。 它取决于使用的 OPAMP (是否具有高输入偏置电流)、预期精度(可耐受10k 源阻抗上的压降)和氧传感器本身(是否允许 OPAMP 的任何直流输入偏置电流流入输出)。 您想使用什么氧传感器?

    如果您选择 FET-OPAMP 或 CMOPAMP、则传感器的10k 源电阻不起任何作用、因为这些运算放大器通常不会显示任何相关的输入偏置电流。 因此、也不需要输入偏置电流消除方案。

    顺便说一下、我会将 R1和 RF 增加大约10倍。 您选择的值似乎太低了欧姆、并且可能会给 OPAMP 的输出带来太重的负载。 您要使用什么 OPAMP?

    还有一个问题:OPAMP 输出必须在 MSP430的采样时间内完全稳定。 因此、您可以选择足够快的 OPAMP、也可以缩短 µC μ s 的采样时间。 请参阅 n ü µC 的用户指南。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。  我会尽快与您联系、

    mmsya、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚:

    我计划使用以下氧传感器、

    PSR-11-917-MHJ3

    替换用电氧传感器、用于具有单色黑色显示屏的生物通气设备(processsensing.com)

    实际上、我尚未选择任何运算放大器、但我更喜欢斩波放大器。  您对放大器的建议对我来说非常有价值。

    在我的设计中、我计划使用以下原理图、

    此致、

    毫米波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mmsya、

    我将此主题转发给精密放大器团队、向您推荐斩波放大器。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    此链接可能会让您感兴趣:

    https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.02.20206037v1.full.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其他注释中、我会担心高源阻抗 与斩波放大器输入偏置(IB)电流尖峰相互作用、从而将它们跨高源阻抗转换为电压尖峰。   这不仅会导致额外的噪声、还会导致输入失调电压升高。   

    话虽如此、您并未指定所需的电源电压或稳定时间、因此我将为您提供几个器件供您选择:

    5V 电源电压、 快速稳定时间; OPA392、OPA325和 OPA328 (线性)或 OPA387 (斩波)

    5V 电源电压、低功耗;  OPA391 (线性)或 OPA333 (斩波器)

    36V 电源电压、快速稳定; OPA192和 OPA828 (线性)或 OPA182 (斩波器)

    36V 电源电压、低功耗;  OPA191 (线性)或 OPA186 (斩波器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    PSR-11-917-MHJ3是一款具有类似工作原理的氧传感器的完整产品系列中的一员。 这种氧传感器输出非常小的输出电压、在21%的氧气下、输出电压介于8mV 和12mV 之间。 实际上、这些氧传感器生成的电流由内部低欧姆电阻器(约为100R)转换为电压。 NTC 添加了该低欧姆电阻器以提供温度补偿。 因此、源阻抗约为100Ohm、但不是10kOhm!

    为了使该传感器的所有信号电压都输出、制造商通常建议在放大器的输入端使用超过10kOhm 的负载电阻器。 然后、源电阻和输入电阻形成分压器、超过99%的信号电压到达放大器输入端。 这也意味着分压引入的误差小于1%。

    由于传感器的机制是电流的重新读取、因此您不应将任何可能与信号电流竞争的相关直流电流驱动到此传感器中。 但这正是您在使用1.5V 偏置运算放大器的+input 并通过1k 电阻器将传感器连接到运算放大器的-input 时所做的。 然后、您将高达1.5V/1k = 1.5mA 的电流强制进入传感器。

    我将采用具有 CMOS 或 JFET 输入的超低输入失调电压运算放大器、并将传感器连接到此运算放大器的+输入端。 将传感器的接地端子连接到信号接地。 将运算放大器作为增益为21V/V 的同相放大器运行(如您的电路中所示)是一个好主意。 这会将您的传感器信号转换为8...12mV x 21 = 168...252mV 的输出电压、氧气含量为21%。

    如果您想覆盖0...100%的整个氧气范围、该电路将输出高达100%/ 21% x 252mV = 1.2V 的信号。 但请记住、OPAMP 可能无法在输出端一直降至0V。 因此、要么您将自己限制在与极低浓度不同的氧气水平、要么您应该向 OPAMP 添加一个较小的负电源电压。 LM7705是此用途的理想选择。

    另一种补救方法是增加电路的增益。 然后、在 OPAMP 的0V 输出饱和中、信号损失的较少。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的详细回答。  请允许我对其进行审核并与您联系。

    此致、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢你的答复。  是的、我正在基于2.8V 电源进行设计。

    谢谢、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、由于不活动、我现在将关闭此查询。