This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:在单电源下运行时有关偏置的问题

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM, LMH5401, LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195316/lmh5401-sp-question-about-biasing-when-operating-in-single-supply

器件型号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他器件:LMH5401EVMLMH5401

我们正在尝试使用 LMH5401设计单端到差分驱动器。 最终设计需要具有10V/V 的增益。 我们目前正在评估板(LMH5401EVM)上进行测试。 此评估板的用户手册指出、"必须按照 LMH5401数据表(SBOS710)规格对输入和输出进行偏置才能正常运行。" (第3.2节)。 但是、我们在数据表中无法识别这些偏置条件。 我们目前正在使用交流耦合输入和输出、但不确定默认共模电压是否为正确偏置。 我们是否应该在输入中添加一些额外的偏置电路? 我们的初始电路已连接以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入和输出端都是交流耦合、因此共模(CM)偏置应该比直流耦合任务更容易。 我看到的关键问题是 Vocm 设置为1.25V (2.5VB 和 R97/98分频器)、因此在没有任何输入信号的情况下、每个输出将处于1.25V 并接近 VOCRL 条件。

    考虑到输入和输出是交流耦合的、为了最大程度地提高信号摆幅、我建议将 VB 电压更改为 VCC (5V)电压、以便 Vocm 位于2.5V (中间电源)。

    我在 LMH5401-SP 数据表/规格表中重点介绍了在偏置时需要注意的关键条件。

    输入 CM 电压应处于输入 CM 低/高电平范围内、将是 输出 CM 电压、该电压是 RF 和 Rg 电阻器网络的缩放因子。

    数据表第9.3.2.1节对 CM 和输入/输出注意事项有了很好的了解。

    谢谢、

    密尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我设置10V/V 增益、 50欧姆与305欧姆射频值匹配、这些变化将会更接近、  

    Rg3=Rg4=10.5 Ω

    RT1 = 1.02k Ω

    RM1 = 47.5 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、我在早期就已经有了这个文件、VF1是匹配损耗后的输入信号、是的、非常接近-6dB。 VM1是指在2X6dB 损耗或20dB-12dB = 8dB 后对负载的响应、非常接近。 随着内部 CM 环路滚降、输入信号上升到1GHz 以上、匹配度下降。 主信号带宽模拟到大约3.5GHz F-3dB

    这个文件称为 TINA V9

    e2e.ti.com/.../Gain-of-10-LMH5401_2D00_SP-test-setup.TSC