This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的高侧电流感应放大器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA139, INA183, INA241B, INA296B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195580/looking-for-the-suitable-high-side-current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA138、 INA139、 INA183、 INA241B、 INA296B

大家好、  

我的客户正在寻找满足以下要求的高侧电流感应放大器。 我们有这样的器件吗?

用途:感测 OCP 的电流

VCC 最大值:超过15V

最低工作电源电压:高于5V

模拟输入(IN+)和模拟输入(IN-)应超过10V。

封装:SOT-23 5引脚或6引脚。

低成本

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    这些可能适合:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#p0max=15;80&p0min=1.7;3&p2954=SOT-23;SOT-23-THIN

    电流感应放大器的增益和速度如何?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    根据您提供的信息、INA139 INA138和 INA183似乎是符合所列要求的最低成本选项。

    是否需要双向性? 如果是、INA296B 和 INA241B 可能是更好的选择。 这两个器件非常相似、不同之处在于 INA241具有增强的 PWM 抑制功能、推荐用于开关应用、而不是 INA296。 这两款器件还具有高达1.1MHz 的超高带宽。  

    希望这对选择有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Cierra