请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:INA138、 INA139、 INA183、 INA241B、 INA296B大家好、
我的客户正在寻找满足以下要求的高侧电流感应放大器。 我们有这样的器件吗?
用途:感测 OCP 的电流
VCC 最大值:超过15V
最低工作电源电压:高于5V
模拟输入(IN+)和模拟输入(IN-)应超过10V。
封装:SOT-23 5引脚或6引脚。
低成本
此致、
山本顺锡