This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA215:有关最大频率的问题。

Guru**** 2947910 points

Other Parts Discussed in Thread: INA215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194718/ina215-question-about-max-frequency

器件型号:INA215

你(们)好

使用 INA215的设备会限制流向 PWM 的电流。
当 PWM 频率为10kHz 或更高时、INA215输出中会发生失真。
是否有办法消除失真? 或者、请推荐可用的产品。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    遗憾的是、INA215的 BW 很可能是这里的问题。 如果负载线中的电流以10kHz 的频率进行 PWM 处理、这意味着基频本身处于器件的 BW 限制、 虽然 INA215的带宽为40kHz、但构成方波其余部分的大部分谐波含量会被带宽本身截断:

    如果是这种情况、很遗憾、无法恢复此丢失信息。 您需要移至具有额外带宽的器件、以便能够传递完整波形的更多伪影。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carolus

    感谢您的支持。

    " 额外的带宽、以便能够传递更多完整波形的伪影。"

    =>请推荐可能的产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您已经在这里查看过吗?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    哪些规格最初会将您吸引到 INA215? 我可以提出一个可以提供额外带宽的全面建议、但最好能更好地了解您的系统、以便更好地制作一个更合适的系统。 我想说一下 INA296。 这是我们较新的器  件之一、具有宽带宽、可确保您看到整个信号、并且它还具有高速响应指标(5V/us)。