This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:PSpice 收敛问题仅限 TI OP-AMP 型号

Guru**** 1286060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, LMP2012, TINA-TI, LMP7704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195102/lmp7704-sp-pspice-convergence-issue-with-ti-op-amp-models-only

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件: LMP2012TINA-TILMP7704

简单的 PSPICE 信号调节电路可按预期在单电源配置中使用多个不同的模拟器件运算放大器(例如 AD8031)进行仿真。  将运算放大器替换为 LMP7704-SP、仿真不会收敛。  模型表明、对于单电源和非对称电源测试、它是固定的。  是单电源3.3V。  也尝试过 TI 的 LMP2201。  相同的收敛问题。  使用 Cadence PSPICE 内置运算放大器即可正常工作。  需要有关如何解决 TI OP-AMP 收敛问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试向负 OP-AMP 电源引线添加负对称电源、但仍然存在相同的问题。  将 Analog Devices 部件放回模拟中、但结果如预期的那样是错误的、因为它是一种单电源设计。  但至少仿真完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也尝试了 LMp2012。  同样的问题、TI OP-AMP 不收敛、其他人工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    请将您的原理图发送给我们、我将在早上进行查看。 下面是一个示例、它工作正常。   

    e2e.ti.com/.../LMP7704-02092023.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Christopher 还在2021年更新了该模型、可能是一个更具参与程度的结构。 TINA V11具有原始的国家模型、基于晶体管、可能运行得更好、  

    e2e.ti.com/.../LMP7701-original-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    在不同制造商的仿真器之间切换时、始终会发生这种情况。

    请记住、TI 的大多数 Spice 模型都已针对 TINA-TI 进行优化。 因此、一种补救方法是在 TINA-TI 中仿真您的电路(或其中的一部分)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    我使用其他仿真工具检查了 LMP7704 PSpice 模型、仿真似乎没有 收敛问题。  LMP2012 仿真也起作用。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond